处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可提供基于客户端的流式多媒体智能电视的解决方案

可提供基于客户端的流式多媒体智能电视的解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-10

【导读】在CES上,NETGEAR推出基于Google TV的NeoTV智能电视,该电视是高性能的智能电视与NETGEAR的宽带交换技术相结合的“结晶”,在提供全面的基于客户端的流式多媒体产品方面有了很大的进步,关键是让智能电视带给人类身临其境般的互联家庭娱乐体验。

Marvell的MarvellARMADA  1500系列单芯片系统(SoC)平台(88DE3100)为NETGEAR的基于Google TV 的NeoTV PRIME智能电视提供了很好的帮助。

为了在客厅中提供无限的娱乐,基于Google TV的NeoTV PRIME专为让消费者在一台设备上享受到电视、流媒体、网络和应用而设计。该产品将传统的收视体验与Google TV的优秀功能完美结合,如搜索、游戏、Chrome浏览器、PrimeTime 和“rimeTime,(我的媒体),通过蓝牙遥控器或智能手机上的Google TV遥控应用获得可控的完整体验。其他产品亮点还包括屏幕显示设置功能和直观的个性化主页。

Marvell公司联合创始人戴伟立女士表示:“我们感到非常自豪,Marvell与Google的开创性合作为NETGEAR在智能电视产品领域带来了里程碑式的成长。我们与NETGEAR的合作再次证明了Marvell在智能电视领域长久以来的领导地位和显著成绩,我们致力于面向大众市场提供先进的、富于性价比的智能电视解决方案,将突破性的互动体验带入消费者家里的大型智能屏幕中。现在的消费者需要全新的数字化内容,它将传统收视体验与消费者已在移动设备上习惯了的、可深入互动并基于应用的多媒体界面相结合。通过将这些功能整合在消费者家中大屏幕的单一平台上,Marvell和NETGEAR为“美满互联的生活”新时代提供了无缝体验。 NeoTV PRIME为我们在Google TV平台上的投入提供了一个特别例证,它增强了我们的信念,消费者将在大屏幕上不断尝试先进的娱乐体验。”

NETGEAR零售业务产品管理副总裁David Henry 表示:“id He基于Google TV的NeoTV PRIME的推出,是基于我们在宽带网络和流式多媒体上创新的积累,它为NETGER的客户在动态连接的家庭空间里带来了极其丰富的多媒体体验。与Marvell的合作确保了我们能够满足消费者对于性能和能效的需求,提供身临其境般的智能电视体验。ARMADA1500系列芯片正是这样帮助NETGEAR在娱乐产品领域迈出了重要的一大步。”

ARMADA 1500系列SoC平台具备强大的功能、高能效、可扩展性和经济性,采用了Marvell性能的、ARM v7兼容的PJ4B SMP超级标量双核CPU。该芯片凭借超过6000 Dhrystone MIPS的计算能力、FPU v3.0、512KB L2高速缓存和NEON,实现了个人电脑级芯片的处理能力,以支持网络浏览和Flash以及其他关键技术。该平台具备先进的、手机级 电源 管理,实现了令人难以置信的高能效。

ARMADA 1500集成了Marvell屡获殊荣的、面向高清和3D视频的Qdeo视频处理技术,能实现图形扩展、降噪、逐行扫描、低比特率互联网视频增强和FRC以及色彩/对比度增强。该芯片提供多格式视频解码器VMeta ,能同时解码两路1080p视频流以及其他多种视频格式和容器。

谷歌电视业务发展总监Suveer Kothari表示:“我们将继续开展与Marvell这样的谷歌电视生态系统合作伙伴间的合作,带来更多基于电视提供娱乐和谷歌服务的方式。与Marvell的合作使我们能够推出越来越多极具价格吸引力的产品。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次