处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌苹果微软的应用程序数量战正在升温

谷歌苹果微软的应用程序数量战正在升温
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-01-07
  • 1月7日消息,据国外媒体报道,据科技博客网站The Sociable预测,Android应用程序的数量可能超过iOS应用程序,而且可能在今年6月突破100万大关。

    谷歌 和 苹果 之战在继续,但不要把 微软 算在内。

    对苹果而言,苹果首席执行官蒂姆-库克(Tim Cook)表示,App Store中有70多万应用程序可用,iOS应用下载总量已经达到350亿个次。Windows Phone Store上的应用软件数量已经超过了15万。PC World责任编辑汤姆-斯普林(Tom Spring)表示,Windows 8在CES2013展会上将随处可见。另外,分析师预计,微软的应用程序也可能会继续增长。

    Windows 8推出一个月后,微软售出Windows 8许可超过4000万份,微软还一直努力构建生态系统。

    微软技术开发人员布兰登-莱布兰克(Brandon LeBlanc)去年11月在博客中表示,与其他应用商店可推出的应用程序相比,Windows Store拥有更多可推出的应用程序。不同于苹果的App Store,微软Windows Store对于营收超过2.5万美元的应用程序只提取20%的分成。分析师表示,微软对合作伙伴和慷慨和尊重对Windows Store应用数量的增加和推广应该会有积极的推动作用。

    当然,也存在对采用Windows 8持不同意见的人。不可否认的是,谷歌、苹果、微软的应用程序数量正在战升温。

    作者/克里斯蒂娜·德斯马莱斯(Christina DesMarais)

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 21999次
    2 1N4001 0.19MB 17866次
    3 DAC1220E 0.95MB 15864次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14003次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9278次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9065次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9062次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8980次