处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell推出企业级PCIe SSD高速缓存解决方案

Marvell推出企业级PCIe SSD高速缓存解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-07

【导读】Marvell近日推出交钥匙型企业级PCIe SSD高速缓存解决方案Marvell DragonFly NVDRIVE,该解决方案具备内置的SSD模块,扩展了Marvell获奖的DragonFly NVCACHE和NVRAM适配器产品系列的功能。

DragonFly NVDRIVE面向大规模互联网和云计算数据中心,极大地扩展了裸机和虚拟化服务器应用的规模,其中包括Web服务器、OLTP和分析数据库以及NoSQL和分布式大数据应用。


Marvell DragonFly NVDRIVE

Marvell公司存储业务部市场副总裁Alan Armstrong表示:“NVDRIVE扩展了广受欢迎的DragonFly NVRAM和NVCACHE系列的功能,是一种能够改变游戏规则的解决方案。NVDRIVE不仅提供了与现有NVCACHE解决方案一样前所未有的应用加速能力,还与内置SSD模块实现了无缝集成,从而实现了即插即用的易用性。通过创新性地应用非易失性DDR存储器、高度优化的高速缓存算法和入门级企业级SSD模块,Marvell创建了一种融合解决方案,该解决方案非常适合于运行混合型工作负载的云数据中心。NVDRIVE提高了经济性及性能标准,其独特的高速缓存自动化和一致的写延迟功能将成为设备制造商和云计算客户追寻的目标,因为设备制造商和云计算客户需要以合理的价格获得可预测的性能。”

DragonFly NVDRIVE以Marvell世界级的存储SoC技术为动力,无缝整合了大容量非易失性DRAM和内置SSD模块,与传统磁盘解决方案相比,能使随机读密集型和写密集型应用工作负载的性能提高100倍。此外,自动化高速缓存消除了手工数据分层方法所需的猜测、维护和高资金成本。业界独一无二的DragonFly回写高速缓存完全由基于ARM的存储处理器提供动力,使存储管理员能在文件级或块级配置细致的高速缓存策略。

通过智能RAID软件和对等同步镜像,可确保数据保护及可靠性,以防止任何故障引起数据丢失,例如服务器、网卡SSD模块或NAND组件故障。在Linux或Xen中驻留的超小驱动程序用是透明的,支持跨多种存储协议高速缓存,包括SCSI(本地DAS)、NFS、iSCSI、FCoE和FCP协议。

Marvell合作伙伴及设备制造商对DragonFly NVDRIVE表现出了非常大的热情。SanDisk公司高级副总裁兼客户端存储解决方案部总经理Kevin Conley表示:“SanDisk X100 mSATA SSD为Marvell DragonFly NVDRIVE提供了小外形尺寸、低延迟、高性能和经济实惠的非易失性存储。基于X100 SSD的Marvell NVDRIVE为入门级企业级工作负载而优化,为寻求高性能关键业务数据中心应用的客户提供了一个理想的解决方案。”

Enterprise Strategy Group公司高级分析师Mark Peters表示:“由于企业越来越多地采用虚拟化和云存储解决方案,所以只会越来越多地需要以强大、智能的方式对IO和应用进行即插即用式加速。当然,实现这种性能提升的同时,好还能降低总体拥有成本,以帮助IT专业人员应对日益增长的需求。Marvell DragonFly NVDRIVE这类解决方案能同时提高性能和降低总体拥有成本,表达了整个行业的心声,这个行业关注的是,无论在客户端还是云端,都能提供高效、可持续的存储模式。”

DragonFly NVDRIVE的关键特色包括:

· 采用业界的集成式非易失性DRAM高速缓存,提供高达1.5TB的可用SSD容量。

· 跨混合写/读工作负载提供高度可预测的性能。高速缓存模式持续性能超过20万4K随机IOPS、3GBps吞吐量和低于10us的平均延迟。

· 企业级嵌入式回写高速缓存软件,简单、智能且完全自动化。

· 可靠的数据保护,包括RAID和高可用性对等同步镜像软件。

· 丰富的命令行接口(CLI)和高速缓存策略,可实现细致的文件/块对象级配置。

· 对应用透明的OS筛选程序驱动器支持所有主要协议,包括SCSI、iSCSI、NFS、FCoE和FCP。

· 由于集成了管理程序,所以能实现虚拟机迁移、高可用性、快照、复制以及其他功能。

· 全面集成的DragonFly管理器可实现基于GUI的管理和性能监控。

价格与上市

Marvell DragonFly NVDRIVE将在今年季度向设备制造商和云计算客户提供样品。DragonFly NVDRIVE有两种容量,分别为750GB和1.5TB。制造商建议零售价为2995美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次