处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多屏显示成趋势 三星商显推多种方案

多屏显示成趋势 三星商显推多种方案
来源:中国电子网 时间:2013-01-07

随着液晶显示器的价格不断降低,目前有越来越的普通、行业用户都打算组建双屏、甚至是多屏显示,对于这部分用户来说,他们或有各种各样的需要,如程序开发、监测监控、演示、多媒体制作等等。不同的使用需求,就需要有不同的排列、拼接显示方式,但无论怎样选择,简单方便、真正能够提高效率才是目的。

三星展翼MD230已在金融行业得到了成功应用和普及推广

此前,由三星推出展翼MD230无疑将“多屏显示”发挥到了极致。该系统是三星专门针对证券信息显示、安防监控管理、多屏工作站等专业领域推出的,因此该系统的设计非常讲究、专业。它通过采用一体拼接、超窄边框、全金属外观、显示器之间串联连接、PVA广视角面板等技术手段,大大提高了系统的整合度和拼接后的显示效果,深受行业用户欢迎。

天合万盛科技有限公司选用展翼MD230三屏拼接(竖)用于公司股票软件研发

三星展翼MD230在媒体、工作站中的应用

目前,在影视、CG动漫、以及视频的制作和后期剪辑中,多屏显示已成为,当视频剪辑师使用非线性编辑软件premiere,或片头制作、后期合成软件after effects时,无需再在程序、文件之间进行来回切换,大大提高视频制作和剪辑效率。

在安防监控应用中,多屏显示为常见、普及程度,在实际使用中,多屏显示可以集成到整个大屏拼接系统中,用于调用和管理监控画面的输出,帮助管理人员察看前端传送过来的图像、以及记录数据等,还可以独立出来使用,作为小而精确的监控单元,用于局部重点地段、区域、线路的监控管理。

相比专业的展翼MD230,包括三星在内许多厂商也在设计超窄边框液晶,以便于用户组建低成本的多屏显示系统。如三星推出的SC系列商用显示器在外形设计上,均采用了超窄边和小巧的底座设计,同时显示器的背面均预留了标准的VESA壁挂口,用户选择桌面摆放拼接,或是选购专业的支架拼接都非常方便。此外,三星SC系列新品还通过大量使用新型环保材料,内置的节能技术等手段,使产品更低碳环保,健康绿色,可以有效帮助用户节约能耗耗,节省办公成本。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次