处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞利浦推出IntelliPower动态LED照明解决方案

飞利浦推出IntelliPower动态LED照明解决方案
来源:新世纪LED网 时间:2013-01-07

近日,飞利浦Color Kinetics公司发布了IntelliPower,这是其的创新产品,采用现有电力和物理架构可提供高带宽LED控制。IntelliPower使得重新布线不可取或不灵活的地方(比如历史建筑、地里系统、桥和纪念性户外建筑等)智能、数字控制 LED照明 解决方案的部署变得更为简单。有了IntelliPower,飞利浦Color Kinetics在LED照明领域树立了专业和领导地位,为客户提供价格低廉或无需繁复布线的前沿LED照明系统。


一个IntelliPower动态LED照明解决方案安装案例

飞利浦IntelliPower近在波士顿标志性的列尼•扎金彭加山大桥塔点燃仪式上亮相,灯具具有智能、变色功能。随着按钮的按下,麻省交通部可以改变色彩和光密度,以及显示动态、可变色光表演,而且比以往安装的传统照明系统减少80%以上能耗。而且,由于IntelliPower采用桥上已经安装好的线和灯具,麻省交通部也节省了安装费用。

“安装之后,该桥成为了联邦的符号,”麻省交通部秘书长及CEO Richard A. Davey表示。

IntelliPower是所有安装(从大到小、布线困难、成本敏感)的理想选择。与其他采用低带宽数据传输来 开关 和调节有限灯具数量的LED解决方案不同,IntelliPower采用高带宽、双向、以太网速数据传输可实现全范围动态和变色效果。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次