处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于OMAP处理器的车用影音娱乐方案

基于OMAP处理器的车用影音娱乐方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-07

【导读】TI的C6000Jacinto 车用信息娱乐处理器以及车用等级OMAP行动处理器提供驾驶和乘客顶级的视觉运算及娱乐功能。这些处理器含有专用3D 图形加速器及视讯协同处理器,支持1080p 超高画质视讯播放。
TI 的OMAP 处理器采用智能型多核心架构可充分发挥实时收集和显示信息与多媒体所需的高效能及低功耗。这些处理器能以极低功耗处理同时执行的层级应用,协助汽车制造商透过单一处理器支持多种驾驶及乘客功能,且丝毫无损效能。
C6000 Jacinto 及OMAP 处理器支持业界包括HTML5在内多的标准及编译码器,因此汽车制造商可依据消费者需求在汽车的生命周期内升级车辆功能及服务。客户可依据终端应用及所需的处理能力,选择使用C6000 Jacinto 或OMAP 处理器,即便日后转换至两者中任一处理器平台,软件皆可重复使用。
TI 的C6000Jacinto 车用信息娱乐处理器以及车用等级OMAP行动处理器提供驾驶和乘客顶级的视觉运算及娱乐功能。这些处理器含有专用3D 图形加速器及视讯协同处理器(video co-processor),支持1080p 超高画质视讯播放与串流、图形及使用者接口,进一步将驾驶内建或后座多媒体及多任务处理效能体验提升至更高的新境界。TI 的C6000 Jacinto 车用信息娱乐处理器整合数字讯号处理器(DSP),协助汽车原始设备制造商( OEM ) 有效应用实时无线射频、音讯、语音及其它创新功能。
【系统方块图】

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次