处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

应对快充挑战,安森美新系列开关电池充电方案

应对快充挑战,安森美新系列开关电池充电方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-07

【导读】安森美半导体新推出了NCP185x系列 开关 电池充电方案,采用新颖的自动输入限流器(AICL)技术实现更快速充电,充电结束时自动断开电池连接,并支持USB OTG附件…

智能手机及平板电脑等便携设备越来越趋向采用更大容量的电池以配合大屏幕背光及多内核处理器工作对电池电量的更高需求。这些促使便携设备采用更大容量的电池,如一些智能手机配备了2000 mAh甚至达3000 mAh电池,电池生态系统趋势也随之发生了重大变化。

此外,许多便携设备的输入连接也从专有方案转为微型USB插口;USB供电(rev 1.0 Jul 2012) 标准的发布,更能适应的便携设备USB端口的供电要求。这些都迫切需要既可提高能效又满足上述要求的技术解决方案。推动高能效创新的安森美半导体新推出了NCP185x系列开关电池充电方案,帮助设计工程师应对便携设备大容量电池的快速充电挑战,并帮助优化用户体验。

充电结束时自动断开电池连接,延长电池使用寿命

不少用户经常抱怨电池寿命短,许多便携系统的电池寿命在使用几个月后就受到明显影响,原因是电池在充电结束后还一直在充电。优化电池总体寿命的方法是在充电结束时电池连接即自动断开。安森美半导体NCP185x带有充放电路径管理功能,可以在系统充电结束时自动断开电池连接,系统仅从外部带有适配器或USB端口取电,仅在出现峰值电流活动(大于外部 电源 适配器所能提供的电流,如使用GSM)时,才导通电池与系统之间连接,短时间从系统补充电流,其他时间电池与系统保持管理。在外部电源连接情况下,系统优先从外部适配器取电,以保存电池电量,延长电池使用时间,如图1所示。


图1:充电结束时自动断开电池连接

如果使用不带充放电路径管理的器件,充电结束后,充电模块关闭,系统开始从电池取电,电池电压随之降低,一旦电压降低到一个门限值,充电周期重新开始,使电池经常处于充放电、再充电循环之中,容易造成电池过早老化。

采用新颖的自动输入限流器(AICL)技术实现更快速充电


电池充放电管理在便携设备设计的合理性和可靠性方面至关重要。电池充放电的挑战之一是需要强固性、高能效及快速充电时间来满足当今高性能、空间受限型应用的要求。而大容量电池需要更大的充电电流来缩短充电时间。

传统线性电池充电方式(包括脉冲方式)在大电流下存在效率较低、发热量大等问题。与线性解决方案相比,开关充电方案有明显的优势,如可从输入转换更多的电能至输出;工作能效更高,可降低能耗及简化手机设计;在输入源受限时(如采用5 V,500 mA USB端口充电),能提供更大的电流。综合上述优势,开关电池充电器件的充电速度可比线性电池充电器快30%。

由于手机等设备无法知道用户使用的电源适配器或USB端口的负载电流能力,所以充电管理器件必须具有检测适配器或USB端口负载电流的功能,以确保手机设备在安全电流条件下工作。在充电结束后,充电管理器件应断开与系统的连接,系统从外部电源取电;只有当外部电源移出时,系统才从电池取电。

安森美半导体的NCP185x系列开关电池充电器件就是一种新的充电技术。其充电过程迅速,具有自动输入限流(AICL)功能;在充电结束时还可自动断开电池连接,延长电池寿命。它可以提供更大的输出电流,效率高达85%,发热量小,实现更快、更安全高效的充电,有助于提升用户体验;还可以提高系统稳定性,简化系统设计。

NCP185x系列在输入源受限的情况下,采用符合100 mA、500 mA、900 mA或1.5 A USB充电规范的输入电流限制器,利用自动检测模式在充电电流时进行调整,使其适应输入源的能力,并可缩短少达10分钟的总体充电时间。

图2:利用自动输入限流缩短总体充电时间

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次