处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

车载监控突破瓶颈 3G无线监控应用公交

车载监控突破瓶颈 3G无线监控应用公交
来源:安防知识网 时间:2013-01-05

    车载监控系统可广泛应用于不同行业领域,为交通安全起到保障作用。

    国内3G无线视频监控已经进入成长的爆发期,尤其在公交车与运输业这两部分,从单一车载系统发展到3G监控,这不但将过去行车监控及录像提升到可以远程监控,更值得一提的是实现了对车况、行车安全及车辆动态的资讯收集和掌握,使公交车及公共运输安全得以在短时间内达到实时远距化监控。

    车载监控系统的深入发展,已逐步应用在公交、客运、城管执法、校车安全、医疗急救、电力抢修等众多领域得到应用。深圳、广州等地已经开始实施公交车全面监控,北京、上海等全国各地也纷纷跟进。

    为了能够快速有效地解决出行问题,逐步推行的智能交通系统在实际应用中发挥了重要的作用。

    随着中国经济的发展,交通压力日趋增大,在各个城市的智能交通系统规划中,均提出公交优先,以缓解城市交通压力。为加强对公交、客运车辆的营运管理力度;预防交通事故的发生,确保行车安全;同时为交通事故分析提供科学参考依据,保障驾驶员的合法权益。

    公共交通工具安全系统主要由监控录像以及报警传输系统构成,通过在公交车上安装车载监控系统,可解决困扰着公交公司和有关部门的管理难题,使得管理更加便捷有序。

    基于3G无线通讯的智能公交系统案例

    近年来公交车上犯罪活动屡有发生,公共场合和公交车上的暴力事件造成人员伤亡的同时,更造成极坏的社会影响。基于以上问题,对客运行业实施安全视频监控系统提高了公车安全性,同时发现违法分子,制止违法事件,可以迅速破案,同时也对违法分子起到威慑作用。

    3G无线车载系统监控系统概述

    针对公交、客运行业的市场需求以及3G无线网络的业务发展趋于成熟化、规模化,有车载应用研发公司推出了基于3G无线通讯的智能公交系统及应用管理平台解决方案。该方案集移动数据通讯(3G)、智能公交管理平台、全球定位系统(GPS)于一体,对车辆进行统一集中管理和实时监控调度,具有车辆跟踪、调度、监控、历史记录查询、安全报警、车辆档案管理等多种功能。

    3G无线车载硬盘录像机由于涉及终端设备硬件和软件的研发,软件还包含了理论性很强的各种信号处理算法的研发,以及针对特定硬件平台的汇编指令级优化,因此对于目前监控行业的绝大部分中小公司有较高的技术门槛。与市场上的同类产品相比,本系统可以同时支持有线网络视频监控、移动视频监控、手机监控和移动媒体功能系统,应用于公交、出租、长途客运、危险品车等领域,解决了目前低码率下不能清晰流畅传输、图像存在马赛克、夜间码率高、D1图像交织、平均延时长、影响图像视觉效果、无法将H.264算法在嵌入式平台上实时呈现等问题。本系统采用准确可靠的传输纠错技术,在应用领域、传输质量、图像效果具有较强的国际市场竞争力。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次