处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PF>0.95 PI非隔离式100W A19 LED驱动方案

PF>0.95 PI非隔离式100W A19 LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-04

【导读】100 W白炽灯替换LED一般都需要采用PAR38,采用A19规格的LED尚未出现。PI推出针对100 W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器设计,可放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求…

该方案可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。

据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放 4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推动LED照明市场的发展。

图 1:100W白炽灯淘汰路线

100 W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器的市场潜力

Power Integrations产品营销经理Andrew Smith道:“所有的国家都是先从大功率的100W白炽灯开始淘汰,接下来才是75W等小功率的白炽灯。欧盟在2010年就淘汰了100W白炽灯,美 国、中国等则是在2012年开始淘汰。所以市场上对于能替换100W白炽灯的大功率LED是有非常强劲的市场需求的。”

现在100 W白炽灯替换LED一般都需要采用PAR38,采用A19规格的LED尚未出现。现在PI已经推出业界首个针对100 W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器设计DER-322,该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。PI大功率LED驱动设计的推出,对于替换100W白炽灯大功率LED快速进入市场有很大的推动的作用。

DER-322驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合 EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。它的功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。由于将PFC和CC转换集成 于同一 开关 级中,该设计的元件数非常少,这有助于实现驱动器的小型化、降低其成本和增强可靠性。此外,它采用了陶瓷电容元件,省去了短寿命的大容量输入电 解电容,对于产品寿命的提高大有帮助。

图 2: Power Integrations DER系列LED驱动器研发路线

DER-322适用 性也比较突出。它不仅适用于A19白炽灯泡的LED替换灯驱动器,也可配置为T8灯管的LED替换灯驱动器,因此,无论对于高端LED照明设计师,还是致力于优化零售类低成本的设计师来说,它都具有很强的吸引力。该参考设计稍加修改即可支持可控硅调光。

当然,客观的说,目前大功率LED还有很多技术问题需要解决,除了PI优先解决的LED驱动部分之外,其他比如散热、大功率LED颗粒等还需要其他相关厂商 共同努力才能有终产品出现。

Andrew Smith指出:“只要有了明显的市场需求,那么相应的厂商就会加大特定技术的投入。我认为2012年年底能替换100W白炽灯的大功率LED终端产品就 有望出现。”在有了相应产品之后,在各国政府政策的推动下,相信大功率LED会有很好的发展潜力。

100W 高可靠性LED球泡灯驱动 电源 设计方案

本设计利用DER-305  PCB板制作,限度地利用了LNK460VG器件散热器的面积。

表1 :电源规格明细表(下表是可接受的低性能设计要求。实际的输出结果为右侧列出部分。)

图 3:针对100W高功率A19白炽灯泡替换应用的LED驱动主要电路图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次