处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

集成网络摄像机所需全部功能的单芯片解决方案

集成网络摄像机所需全部功能的单芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-04

【导读】NXP日前发布了用于高清网络摄像机的Advanced系列单芯片解决方案。全新的Advanced系列产品能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉多达60帧的画面,支持High profile H.264编码,并且功耗低于1.5 W,相比目前市场上的其它解决方案,它具有的功耗和低的码率。

基于高清(HD)网络视频监视技术的突破性进展,恩智浦半导体日前发布了用于高清网络摄像机(HD-IPCAM)的Advanced系列——ASC884xA/ASC885xA系列单芯片解决方案。这些器件几乎集成了网络摄像机设计所需的所有功能,从图像感应器原始数据输入、影像处理(ISP等)和H.264压缩,到采用以太网接口进行加密后的网络传输。

全新的Advanced系列产品能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉多达60帧的画面,支持High profile H.264编码,并且功耗低于1.5 W,相比目前市场上的其它解决方案,它具有的功耗和低的码率。

更进一步,ASC884xA/ASC885xA提供极为清晰的视频图像,通过其非常灵活、能实现出色低照性能的空间和时间(2D/3D)降噪等先进ISP特性——这对于在宽范围光照条件下工作的监控摄像头而言非常重要——及可程序设计的边缘增强特性。恩智浦于2012年12月3~6日于北京举行的中国国际社会公共安全产品博览会上,具体展示其面向“物联网”(IoT)的ASC884xA/ASC885xA系列,以及其它解决方案。

恩智浦半导体高清网络摄像机(HD-IPCAM)产品全球营销总监Rick Dumont表示:“有了我们的Advanced系列产品,高清网络摄像机制造商和 OEM 就无需再忍受质量较差的画面,或勉强接受高功耗芯片——那些芯片摸上去很烫手。Advanced系列产品正将网络视频监控带入更高水平,该产品可提供清晰得令人惊叹的高清运动画面(即便在室内和夜晚也能实现), 实现以低码率进行High profile H.264压缩,从而降低了网络负担以及硬盘上存储的视频档案大小。

这些产品对于物料成本、功耗、视频存储以及拥有成本的节约是巨大的。同时,我们的客户对于该系列产品具有的潜力兴奋不已,它们可用于智慧住宅、门禁管理和等更新更复杂的互联网、Wi-Fi和视讯会议摄像头,及专业的视频监控领域。”

目前的专业IP摄像头通常提供200万画素的分辨率,而恩智浦Advanced系列高清IP摄像头产品可支持高达1,200万画素的原始图像感应器数据输入,具有SVC和ROI编码灵活性,并且能够以每秒25帧的速率编码500万画素分辨率的视频(或500万到1,200万之间的任意感应器分辨率值)。功能丰富的影像处理模块具有非常灵活的3D降噪选项,以及边缘增强和运动自我调整解交错功能。

ASC8852A还提供目前的视讯压缩质量,支持1080p@60fps High Profile H.264编码,在标准光照条件下码率低于5 Mbit/s,也支持低照条件下码率不足1 Mbit/s时的极端3D降噪模式。除了具有1080p@60性能的ASC8852A旗舰产品,恩智浦还发布了完整的引脚兼容的Advanced IC产品系列,有1080p/30 (ASC8850A),甚至还有720p/30 (ASC8848A);所有产品均具备无可比拟的影像处理质量、低功耗和低码率。ASC8848A提供低于500 kbit/s的H.264编码率,功耗水平接近0.5 W。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次