处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone5采用的博通四合一NFC无线连接方案

iPhone5采用的博通四合一NFC无线连接方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-04

【导读】博通(Broadcom)推出经认证的融合NFC(近距离无线通信)、蓝牙、Wi-Fi和FM技术的40nm CMOS工艺组合芯片BCM43341,及集成了5G Wi-Fi组合芯片与NFC芯片的单卡解决方案。新iPad、iphone4S及iphone5均采用了BCM4334Wi-Fi芯片…
 
博通(Broadcom)推出经认证的融合NFC(近距离无线通信)、蓝牙、Wi-Fi和FM技术的40nm CMOS工艺组合芯片BCM43341,及集成了5G Wi-Fi组合芯片与NFC芯片的单卡解决方案。新iPad、iphone4S及iphone5均采用了BCM4334Wi-Fi芯片。
 
BCM43341组合芯片由已量产的BCM4334WiFi芯片与BCM20792低功耗NFC芯片组成。新iPad、iphone4S及iphone5均采用了BCM4334Wi-Fi芯片,谷歌的Nexus4智能手机、Nexus10平板电脑及任天堂Wii U GamePad控制器采用了20792NFC芯片。Win8平板电脑和Android智能手机可应用BCM43341组合芯片,进行移动支付或移动设备配对的简化连接。 
 
除四合一外,其主要特点还包括: 
 
①支持双频带WLAN,高吞吐量40MHz速率(HT40),主机卸载固件;
②集成了WLAN/BT、LNA和TR交换器;
③读写器、P2P通信,低功耗轮询,待机功耗100μA;
④双SWP接口,可接信用卡或嵌入式安全芯片,EMVCO预认证;
⑤卡模拟现场供电,当电池没电时,NFC交易也可正常进行。 
 
软件方面,支持Wi-Fi Direct、Wi-Fi Certified Miracast和Wi-Fi Certified Passpoint技术;支持Android4.2操作系统的蓝牙软件栈及NFC开放标准软件;经过谷歌电子钱包认证的NFC控制芯片,即嵌入式安全芯片的软件。 
 
单卡解决方案集成了5GWi-Fi组合芯片BCM4335和20793NFC芯片。支持Wi-Fi Direct、Wi-Fi Certified Miracast和Wi-Fi Certified Passpoint技术。通过NFC和触碰配对(tap-to-pair)功能,可在带有单卡解决方案的智能手机或平板电脑间传输高清视频。 

周晏逸称,目前NFC应用普遍的是日本市场,移动支付是标配。未来一两年,中国移动和银联合作,国内移动支付市场会快速增长。
 
博通无线互联组合芯片事业部中国区总经理兼高级总监周晏逸现场演示了用带有BCM43341的Android平板电脑向蓝牙耳机传送音频,接收带有NFC标签的名片信息。 
 
他表示,还可通过博通Miracast接收器向有HDMI接口的高清电视传送视频。Miracast接收器尺寸为72x30mm2,双频2x2WLAN,USB2.0供电,支持Miracast1080p/30fps模式及WiDi3.5和DLNA。 
 
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次