处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

R&S推出创新的前端系统,在紧凑设计中实现业界功能

R&S推出创新的前端系统,在紧凑设计中实现业界功能
来源:EEWORLD 时间:2012-12-28

2012年12月27日,北京 - 随着R&S AVHE100的推出,罗德与施瓦茨公司正式进入了视音频前端市场。革新的架构和创新技术的运用,如R&S CrossFlowIP技术 ,大大提高了该系统的安全性 ,使其与传统 前端系统 迥然不同,前端系统所有的基本功能均可在少量的硬件之中实现。目前, R&S AVHE100系统可支持DVB-T2和DVB-T标准。

与传统的前端系统不同,R&S AVHE100仅由少量的硬件构成,是业界紧凑的前端系统。该系统的核心是构建于超高性能的IT硬件之上的R&S AVS100视音频服务器,以及R&S AVG100视音频网关。仅仅依靠这两个设备,即可配置出一套完整的DVB-T2前端系统,包括若干标清和高清节目的编解码器、复用器、DVB-T2网关以及由工作任务导向的前端管理系统。

在R&S AVS100服务器中,所有的视音频信号处理完全基于软件模块,前端系统的信号分配和信息通讯完全基于IP传输,从而简化了安装过程并可以实现灵活的系统配置和方便的系统升级。R&S AVHE100可以很容易的集成在节目播出的架构中,并且非常适用于采用IP直接接入和输出的前端系统, SDI和ASI信号在输入系统时,由视音频网关将其转换成IP流。

该前端系统可以对视频流进行H.264和MPEG-2编码。作为可选项,也可以对视频流进行统计复用。这样就可以有效地利用码率,从而传输更多的节目和提供更高的图像质量。相关的节目信息由DVB复用器添加。

前端的综合管理系统让客户能够配置、操作和监视系统中的各独立组件。由工作流程导向的直观的图形用户界面(可支持触摸屏操作),使系统操作大大简化。DVB-T2选件中还包含供DVB-T 和T2网关使用的SFN适配器,从而可以将若干发射机组成单频网(SFN)。该选件提供了所需的信令并产生符合标准的数据流。R&S AVHE100可通过简单的软件升级,由DVB-T有选择的升级为DVB-T2或者后续的标准,无需更换硬件。

独特的冗余概念设计及大的提高了系统的安全性。R&S专利的 CrossFlowIP技术,保证了冗余运行中信号的不间断切换。使用多余的IP交换机,就不必依靠常规的Crossbar技术。在特定的运行状态下,R&S CrossFlowIP技术可以根据需要,在前端的主通路或者冗余通路内发送信号。这样,即使是在系统维护或者发生故障的时候,信号的切换都是无缝的。R&S AVS100 服务器以及IP交换机的关键硬件,如硬盘和电源都有备份,以提高系统的安全性。

作为选件的视频墙功能,可以对R&S AVHE100内信号路径上的各端口进行质量控制。通过测试结果的图形和数据显示,视频墙展示了节目播放和输出传输流的质量。

R&S AVHE100的维护成本也很低。硬件的减少既增加了安全性,又简化了运行维护和备件的储备。前端系统的功能扩展可以通过增加视音频服务器的软件选项,或者增加视音频网关的硬件模块来实现。

目前,R&S AVHE100 视音频前端系统,包括R&S AVS100 视音频服务器和R&S AVG100视音频网关,已经可以从罗德施瓦茨公司订购。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次