处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED照明将彻底解决价格问题以普及应用

LED照明将彻底解决价格问题以普及应用
来源:电子发烧友 时间:2012-12-27

推了多年的 LED照明 由于成本高昂,一直被用在医疗和酒店等需要24小时照明的地方以及路灯等长时间照明的领域,其它领域由于价格原因一直不能规模进入。不过,今明两年可能会是一个转折点。

“2012年LED灯饰降价非常快,这使得LED照明正迅速进入各个应用领域。”在2012年香港秋季灯饰展之际,恩智浦半导体(NXP)大中华区照明产品市场营销总监王永斌对本刊分析道,“并且,我们发现一个新的趋势,即非调光的LED照明产品很受亚洲人的喜欢,包括发达的日韩等国家也青睐非调光产品,这可能是与使用习惯有关。欧美人比较喜欢调光的照明。”这对LED产业来说是一个好消息,因为目前来看,非调光IC的价格比可调光IC的价格便宜一半左右,而IC仍是整个LED灯具中占成本重要的部分。王永斌接着补充道:“我们发现的另一个趋势则是在续LED球炮和灯管系列后,明后年LED灯具将会开始成为主流需求。”所以,明后年,NXP等LED半导体方案提供商将重点关注非调光与高功率的灯具市场,因为亚洲地区的增长潜力巨大。

除以上趋势外,王永斌还特别透露目前灯饰厂商对于功率因素要求很高,因为包括中国在内的不少国家特别要求了某些灯饰的FP要大于0.9,并会对达标的产品进行补贴。“比如在中国的节能惠民工程招投标中,对于FP大于0.9的产品加二分,并且中国政府还会给出补帖。而在欧洲能源之星中也有要求,当功率大于25W的照明时,FP必须大于0.9。”他指出,一些IC厂商的方案中,要实现高功率因素需要从外面来控制实现,这会增加成本,而NXP可以从芯片内实现,不仅便于设计,并且也降低了成本。“比如SSL2109A控制器,由于采用了专用的电路,可以实现FP大于0.9,外围少,设计简单方便。”他举例道。

同样是针对非调光的另一个集成高压MOSFET的产品系列SSL21081(A)/83(A),集成度高,外围元件少仅需要14个,整体成本更低,而由于集成了MOSFET,效率可达95%以上。不过,目前此方案的FP只能做到大于0.7。“SSL21081(A)/83(A)可实现5%的电流精度控制和95%的效率输出,齐备的保护功能及内置灵活可靠的特征,确保了低的系统元件成本,受到亚洲地区用户欢迎,将是今明两年的主打产品。”他解释,不是所有IC公司都可以将高压MOSFET集成到控制器的,NXP由于有高压SOI绝缘工艺,可以实现很好的散热,从而集成高压MOSFET实现高效照明。针对某些公司集成了750V的MOSFET,而NXP仅集成了600V的MOSFET,王永斌解释,从目前和近期来看,集成600VMOSFET已足够,多了带来的是浪费和成本增加。

而针对明后年会成为主流的高功率LED灯具市场,NXP此次香港展重度推出了SSL4120,这是一款集成功率因数校正 (PFC) 的 GreenChip? 半桥谐振控制器,可支持达400W的高功率 LED 应用,目前已量产,样品也即将面市。SSL4120 完全支持市电应用,支持直接从整流后的通用市电电压 90至305伏范围内高效启动。此外,它还支持低于 10% 的低总谐波失真 (THD),高于 0.97 的高功率因数 (PF)和 380 kHz 的典型 PFC 频率,满足并超过了高功率 LED 照明应用的传统要求。SSL4120可广泛使用于高功率 LED 应用,例如办公照明、商场照明、高棚和低棚照明、停车场照明、广场照明和街道照明。

对于目前市场上单级与二级LED驱动架构的对抗,王永斌表示,NXP是单级架构的捍卫者。主要原因有以下几点:一是NXP在单级上有长时间的积累和优势;二是单级控制器可集成高压MOSFET管;三是单级易用,设计方便,客户只需要二周可以研发成功;四是目前单级有成本优势,双级BOM比单级BOM贵出约10-15%。

后谈到有些灯具厂商自己做垂直整合研发驱动IC/部件的趋势,王永斌认为这只是一个暂时的现象,不会成为主流。“做灯具的公司做电子部分还是很难,未来还是会专业分工化,做驱动的部分会独立出来。”他个人认为。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次