处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果获得微型SIM卡槽专利:主导未来手机设计

苹果获得微型SIM卡槽专利:主导未来手机设计
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-26
  • 苹果 专利申请中的一张图片。其中编号100的设备可以是iPad、上网本、Macbook或其他类型的电脑、智能手机、显示器或多媒体播放器。编号110的则可能是SIM卡、mini SIM卡或Micro SIM卡。

    苹果本周获得了一项有关Micro SIM卡槽的专利,有可能主导未来手机等移动设备的SIM卡设计方案。

    今年4月有报道称,苹果正在申请一项Micro SIM卡槽的专利。由于苹果和诺基亚当时正在争夺未来移动设备中小型SIM卡设计的主导权,因此这项专利很有意义。

    诺基亚当时威胁称,如果苹果的设计得到批准,那么诺基亚将从欧洲电信标准协会(ETSI)收回约50项专利。不过,苹果的设计仍于6月份胜出。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
    2 1N4001 0.19MB 18142次
    3 DAC1220E 0.95MB 16464次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次