处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST射频EEPROM芯片,用于医疗NFC方案

ST射频EEPROM芯片,用于医疗NFC方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-25

【导读】意法半导体全新射频EEPROM芯片系列,是一款内建标准I2C接口的EEPROM内存,可与大多数微控制器或ASIC芯片通讯;并提供一个ISO15693标准的RF(射频)接口,可与RFID读取器进行无线通讯。在RF模式下,读写M24LR64不需要 电源 ,节省板上电源,内建NFC解决方案的智慧。

意法半导体开发的双接口EEPROM实现电子设备参数远程访问近距离无线通讯(Near Field Communication, NFC)。全新射频EEPROM芯片系列的产品,能够让客户在供应链中任何环节、产品周期的任何时间灵活地无线设置或更新 电子产品参数,设备制造商无需连接程序设计,即可更新产品参数、设置软件码或启动软件。

射频EEPROM芯片系列的产品特色

M24LR64是一款内建标准I2C接口的EEPROM内存,可与大多数微控制器或ASIC芯片通讯;M24LR64并提供一个ISO15693标准的RF(射频)接口,可 与RFID读取器进行无线通讯。在RF模式下,读写M24LR64不需要电源,节省板上电源,可轻松、方便地从远程访问电子产品参数。这个创新的存取方法 不仅能使设备厂商为产品增加新的功能,同时并能降低制造成本、简化库存管理流程以及快速应对瞬息万变的市场需求。

射频EEPROM芯片系列的应用领域

双接口EEPROM系列产品在电子设备作业与RFID系统之间设立联系,这个特性将有助于新型 产品的推出,包括资产追踪、资料搜集、自动诊断或追踪功能,如医疗设备、产业设备以及汽车电子系统。计算机外设设备和消费性电子产品将充分利用M24LR64的功能特性,甚至无需打开包装便能轻松、方便地更新参数和地区设置。此外,需要更多监控功能的RFID系统如冷链 物流也将受益于M24LR64的高内存密度。

射频EEPROM芯片系列的规格

• I2C
• ISO 15693 and ISO 18000-3 mode 1compatible
• 13.56 MHz ±7k Hz carrier frequency
• 53 kbit/s data rate

射频EEPROM芯片系列的照片
射频EEPROM芯片系列的方块图
Function Block

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次