处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

科迪K8系列/Tegra3四核超薄智能手机方案

科迪K8系列/Tegra3四核超薄智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-24

导读:科迪讯通推出8.3毫米的超薄机身的系列智能手机方案,其K8系列机型的出色功能,超强硬件:它搭载英伟达Tegra3处理器,ARM Cortex-A9四内核,除了拥有四个主要的Cortex A9高性能CPU核心之外,还配备了第五个低功耗、低漏电Cortex A9CPU协核心。

北京科迪讯通科技有限公司是设立在北京中关村高新技术园区的高新技术企业,是专业的基于英伟达图睿A9四核处理器和安卓4.0(冰激凌三明治)平台的智能手机及平板产品解决方案提供商。

科迪主要在给 OEM /ODM客户提供一站式解决方案,为OEM/ODM客户提供包含外观/结构/硬件(原理图/PCB)/软件(BSP/驱动/UI/系统/应用)等一站式解决方案。科迪致力于为国内外客户提供高性能、更多附加值的新产品,尽努力满足客户的多样化的需求。

近科迪公司推出推出8.3毫米的超薄机身的系列智能手机方案。其K8系列机型的出色功能,超强硬件,可以满足客户更多的需求。


此智能手机方案,采用英伟达Tegra3 四核处理器。从双核上升到四核,相信大家都明白这一提升代表着什么。 速度快,反应也灵敏,启动应用软件、浏览网页,以及执行各种操作时,都会感觉到它的流畅。而且无论你正在做什么,都可以流畅继续。芯片的节能性,也使得它有着超长的电池使用时间。



从硬件配置方面来说,它搭载英伟达Tegra3处理器,ARM Cortex-A9四内核,其主要特色是除了拥有四个主要的Cortex A9高性能CPU核心之外,还配备了第五个低功耗、低漏电Cortex A9CPU协核心。所以这个协处理器能够限度降低活动待机状态下的功耗,提升电池的续航能力。主频1.5GHz,内置16GB存储器并搭载具有能扩展到32G的SD卡槽。而电容式的触摸屏,支持多点触摸,使整体质感提升不少。



除了外观设计上较为讨巧以外,软性方面它更是做了较大的突破,这款手机搭载有目前android4.0系统平台,3D图形加速,Html5 Flash硬件加速,这使得在图像处理,软件应用和游戏等方面有非常大的优势。

K8系列继续走的是性价比的路线,相信能基本满足大部分市民的消费能力,可以说高性能低价格一向是国产手机的优势。手机整体质感的提升应该会吸引不少人士购买。




K8系列主板兼容4.7/4.8/5.0/5.3/7.0英寸高清屏,支持的分辨率1280×800像素规格


K8系列拥有前200万像素,后800万像素摄像头

支持WIFI/BT(4.0)/GPS/FM/G-Sensor/Gyroscope/Compass/Ambient Light and Proximity Sensor/NFC/HSPA+/4GLTE等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次