处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

罗姆半导体:SiC器件应用走热 撬动新能源及汽车

罗姆半导体:SiC器件应用走热 撬动新能源及汽车
来源:电子发烧友 时间:2012-12-24

由于具有低功耗、高耐压、高耐温、高可靠性等优点,SiC功率器件被广泛应用于电动 汽车 /混合动力车中的逆变器、转换器、PFC电路等领域、传统工业(尤其是军工)中的功率转换领域以及太阳能、风能等 新能源 中的整流、逆变等领域,很多半导体厂商都看好SiC技术的未来,并积极投身其中。

在08年收购生产SiC晶圆的德国SiCrySTal公司之后,罗姆半导体(ROHM)已经在SiC领域形成了从晶圆制造、前期工序、后期工序再到功率模块的一条龙生产体系,并率先市场SiC器件的量产,罗姆要将 SiC器件应用 于哪些新兴领域?如何发挥其优势?2012年慕尼黑上海电子展参展商罗姆半导体分享了其发展策略。

1、您预测2012年热点应用器件是哪种?主要领域是哪些?为什么?

罗姆半导体:我们认为,SiC器件应用会在2012年走热,这是因为,一、新能源解决方案的热门技术是SiC器件。预计2012年会出现新的参与厂家。一直以来,罗姆积极推进沟槽型SiC-MOSFET等产品的研究开发,通过将其量产化,早于其他公司率先推出一步的SiC元器件。二、在电动汽车、混合动力汽车领域,也是SiC可以发挥的领域,对于新能源汽车来说,在控制方面电气不可或缺。罗姆将以电子技术应对未来挑战。

伴随HV、EV进程,在汽车的整体电子化方面,罗姆将发挥在日本的电子设备中积累起来的高可靠性技术,应对这一趋势。

2、针对SiC的优势,罗姆半导体如何制定发展策略的?

罗姆半导体:在罗姆未来发展4大战略中,其中之一是“功率元器件”战略。罗姆将致力于以SiC元器件为首的功率元器件的开发和销售。通过使用这些元器件,能够将太阳能、风力等自然能源有效地转换为电能。这是利用新能源解决方案不可或缺的元器件。而且,罗姆于2010年4月开始SiC-SBD的量产,2010年12月世界首家开始SiC-MOSFET的量产。

由此,罗姆SiC元器件不断向水平推进,并努力拓展使用了SiC元器件的模块产品。我们以使用了SiC材料的元器件量产为首,推进GaN元器件的开发。在SiC方面,确立了由晶圆开始的“一条龙”生产体制,更加迅速地开发高可靠性产品的策略。

3、随着电子产品日益小型化、超薄化,这给被器件带来了巨大的挑战,请问贵司如何应对这些挑战?

罗姆半导体:伴随电子产品的小型化、薄型化,罗姆正在推进所用元器件的小型化、薄型化。此次开发了世界小的03015尺寸电阻器。不仅是这款电阻器,晶体管、二极管、钽电容器、LED等全部产品都备有各种小型、薄型产品。罗姆不仅拥有小型、薄型产品,还有小型大功率产品以及功率元器件产品。

4、除了新能源和汽车电子,还有哪些领域是SiC发挥优势的地方?

罗姆半导体:LED照明,在LED照明电源电路方面,罗姆拥有耐高压MOSFET、FRD以及SiC器件等提高电源效率的器件。并且,正在开发能够应用在今后的EV、产业设备上的、可高温工作的模块等SiC器件。

5、目前的经济寒冬是否会导致元器件市场造成巨大波动或者衰退,为什么?贵司会采取什么策略来应对?

罗姆半导体:欧债危机的确为经济带来了影响,但是预计面向今年急速普及的智能手机、新能源解决方案的功率器件需求将会增长。我们认为会有发展,没有衰退。为了追求环保、舒适性、提高安全性,汽车电子市场还在不断进步。其中来自半导体的力量必不可少,罗姆设立了专门开发组,致力于汽车电子相关产品的研发。

6、贵司通过哪些策略和技术巩固自己在元器件方面的性?

罗姆半导体:罗姆将继续围绕“功率器件”、“传感器”、“LED”、“相乘战略”这4大发展战略展开业务,特别致力于汽车、新能源、医疗设备等产业设备市场。在中国市场,将继续加强与新老本土客户的合作,立志成为真正的国际化企业。

7、围绕汽车舒适性、安全性和互连性,未来贵司的发展策略是什么?会在哪些方面进行重点研发?

罗姆半导体:在推进以低功耗技术为主的环保产品的同时,促进面向HEV车、EV车的SiC器件、功率器件以及各种传感器的开发研究。

8、未来开发元器件的指导方针是什么?

罗姆半导体:我们的策略是以产品的小型化、耐高压化、低功耗开发为中心,开发有线、无线的高速通信元器件、各种传感器等。罗姆将继续高可靠性产品的开发、推进低功耗、环保技术。

9、在2012慕尼黑上海电子展上贵司展示哪些新的被动元器件产品?

罗姆半导体:罗姆将带来以在新能源解决方案中占据重要位置的SiC元器件为首的功率元器件。而且,将展示小型元器件等独具特色的产品。另外,罗姆还将带来以面向电动汽车的SiC器件等汽车电子方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次