处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

COOL的四核--联发科技MT6589四核智能机解决方案发布会

COOL的四核--联发科技MT6589四核智能机解决方案发布会
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-18
  • 主题: COOL的四核-- 联发科技 MT6589 四核智能机 解决方案发布会
    时间: 2012年12月12日 10:30-11:50
    地点: 深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅

    媒体问答环节:
    深圳受访人: 联发科技中国区总经理吕向正
    联发科技无线通信事业部总经理朱尚祖
    联发科技无线通信事业部产品行销经理李彦辑
    台北受访人: 联发科技财务长顾大为

    ▲ 联发科技中国区总经理吕向正先生致开场辞

    ▲ 联发科技无线通信事业部产品行销经理李彦辑先生进行MT6589产品介绍

    ▲ 联发科技无线通信事业部总经理朱尚祖先生回答媒体问题

    天极网: 我是来自天极网的陈波。我想了解一下MT6589的市场战略,因为我们通过一些资料了解到中兴也是用了这个产品,我想了解一下你们的市场战略是怎样的?

    朱尚祖: 非常谢谢,MT6589不管在品牌市场还是在终端市场,我们希望带领客户向一个比较健康的方向发展,即是用功能取胜,而不是用价格取胜。我们的目标是中高阶的产品。不知道回答是否满意,谢谢!

    集成电路应用: 三位好,我是来自集成电路应用的殷春燕。前不久ARM也在深圳开了一个发布会,我想了解一下你们怎么看大小核以及现在采用的四核A7的趋势?谢谢!

    朱尚祖: 谢谢,ARM的大小核适合在非常高端的品牌产品上使用,我们这个产品主要是在中端到高端的定位,所以联发科技也会用大小核的产品做更高端的产品。不过就MT6589,我们是以中端到高端的定位发展这款的产品。谢谢。

    电子创新网: 我是电子创新网的张国斌。我的问题是,现在我们已经跨出四核的时代了,我们明年会不会进入到八核或者是十六核的时代?联发科技未来的规划是怎样的?另外,前一段时间说CPU就GPU融合的趋势很明显,你是怎样看的?

    吕向正: 个问题,网络上盛传我们明年会有八核的产品,其实目前我们还没有这样的规划。第二个问题朱总回答。

    朱尚祖: 你好,网络上怎么说我们是很无奈的。目前对整个联发科技来说,其实蛮重要的事就是把MT6589推向市场。接下来还有一个重大的使命,就是把我们整个客户带到4G产品,所以联发科技的产品规划就是4G。刚才说的CPU和GPU是很重要的品牌趋势。我们跟世界竞争对手一同加入了CPU跟GPU融合运算的组织,联发科技跟他们同时是创始会员,这个的确是一个很重要的事情。在将来,CPU和GPU对所有的产品开发商都是很重要的全新里程碑,通过这样一个过程我们可以学习和了解,跟客户一起进入一个新的时代。谢谢。

    电子设计 技术: 我是电子设计技术的陆楠。我有两个问题,一个是智能机的利润率低已被认同,我想请这边预判一下明年的整个市场平均利润如何?刚才说你们的产品很重要的一点是把SoC做到一起,接下来是沿着SoC的方式来走吗?未来对于SoC方面灵活性来讲,是有不同的产品性还是有不同的考虑在里面?谢谢。

    吕向正: 关于利润的问题,我刚才也跟各位也报道过,现在产品的生命周期越来越短,软件越来越复杂,我们MT6589发表的使命是希望每个厂商往中高端手机上走,大家多做一些差异化,不要拼价钱。所以没有办法回答你利润率是多少,我不知道具体的数据,所以非常抱歉,第二个问题请朱总回答。

    朱尚祖: 联发科技是希望整个产业是走向互相循环的。MT6589的推出表明我们是卖价值而不是卖价格的,这是我们重要的使命。第二个问题,的确应用处理器与基带结合是有非常好的功耗以及成本优势的,但是基带在演进的时候的确也会附带一些比较高的包袱,联发科技也会考虑采用一些应用处理器与基带分离的产品,不过要视市场的需要而定。那么预期在4G-LTE上面采用这样的策略会比较高一点。我们说2G和3G的规格和演进变化没有多大,可是在4G-LTE上规格演进就会比较大,这个时候我们会采取应用处理器与基带分离的产品,以更加灵活的方式前进,这是我们的方向。谢谢。

    21世纪经济报道: 我是21世纪经济报道的施建,我想问一个大众一点的问题,几位老总说MT6589定位在中高端市场,那MT6589出来的手机终端产品大概是什么价位?目前大概有哪些厂商有意向使用?首批的产品大概什么时候上市?谢谢。

    朱尚祖: 谢谢,这个问题的确比较大众一点。个是关于手机终端产品的价位,我们做芯片厂商的比较难理解或者是控制,因为不同的厂商有不同的营销战略,有的厂商会希望用比较高性价比的方式来呈现,有的是希望用旗舰产品的方式来呈现。我们当时跟厂商推荐的是大概1000块-1500块左右的配置。大家知道智能机的产品配置变化实在是太多了,有的用相机的像素高一点的、有的是屏幕的分辨率高一点的,所以这个部分是概念的问题,并没有办法代替我们的厂商回答他们的定价策略。第二个问题是有多少厂商有意愿,我只能说很多,因为没有办法透露。MT6589让一般客户群都对它有着非常高的兴趣。的确现在大家在低阶的产品区间做着非常激烈的价格竞争,所有的厂商都希望通过比较好的产品来提升他们自己的价值和利润,,所以有非常多的厂商会希望跟我们合作。第三个,我们产品上市的时间应该是明年季度,也是一样我没有办法说明哪些厂商做这个上市,因为我们的客户有自己的战略和打算。

    中国电子报: 我是中国电子报的连晓东。我有两个问题,关于MT6589的功耗,刚才说的是省50%减少耗能,我不知道这是一个什么水平,如果跟MT6577相比的话,它的水平是怎样的?第二个问题,刚才视频当中有很多是国际企业,不知道是不是用中国产品直接做的,如果是在这样的背景下,2012年的联发科技出口额是多少?谢谢。

    李彦辑: 关于功耗部分,其实相较于MT6577的部分,其实原则上并不是一个整体的概念,是平均下来50%以上。各个领域的部分其实省电的比例不同,在背光可能是90%,在有些多媒体的功耗上可以省70%,在其他方面整个下来我们的产品呈现50%以上,整个是这个概念。

    朱尚祖: 关于这个问题我们刚才有非常多的海外客户,他们大部分是采取在中国,或者是跟中国的OEM厂商合作开发的事情,所以在整个2012年来说,联发科技的销售大约有80%是属于国内的厂商在使用,其他部分是国际的厂商在使用,这是大体的趋势。

    台湾工商时报: 我是工商时报的记者,杨晓芳。我想请教一下关于4G的进度情况如何?我们什么时候可以看到4G的发布会?

    朱尚祖: 我们预期在明年的第三季度到第四季度之间会有一个新的产品出来。希望到时候能有一个非常丰富的成果跟各位报道,谢谢。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
    2 1N4001 0.19MB 18109次
    3 DAC1220E 0.95MB 16434次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次