处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

惠普推出高级现代应用测试解决方案

惠普推出高级现代应用测试解决方案
来源:企业网 时间:2012-12-18

惠普公司近日宣布推出新一代功能与移动测试软件惠普统一功能测试11.5(HP Unified Functional Testing (UFT) 11.5)和惠普统一功能测试移动版(HP UFT Mobile),帮助企业快速响应不断变化的需求。

当今企业正借助移动、社交和网络应用进行扩张和创新。然而,这些新兴应用如何与传统企业级解决方案保持相同质量标准,已经成为企业正面临的重要挑战。此外,应用交付团队正面临着不断提供全新解决方案以实现差异化竞争优势的挑战。

增强版惠普功能测试(HP Functional Testing)软件套件能帮助IT部门更新移动和云等应用的开发与测试流程,从而带来高质量的应用。该软件解决方案能够加速测试自动化和持续整合,并在应用生命周期的各个阶段推动关键利益相关者之间的协作。因此,客户可以快速交付增强型新应用,推动创新,同时保证质量。

惠普功能测试软件套件的全新强化功能可以帮助客户:

• HP UFT 11.5通过在生命周期的早期进行功能测试自动化并简化测试,能提升用户体验,快速响应不断变化的业务需求;

• HP UFT Mobile能够加速移动应用的上市,并能在公有云和私有云测试环境下的移动设备上实现应用功能测试自动化;

• HP Sprinter 11.5能够帮助员工提高办公效率,通过一键式对话实现繁重测试任务自动化。

“企业不能为了速度而牺牲应用质量。”惠普公司软件事业部应用自动化管理副总裁Subbu Iyer表示:“全新的惠普功能测试软件套件可为客户提供测试自动化工具,从而加速现代创新应用的持续交付,同时保证的质量。”

提高应用测试能力和速度,保持测试可持续性

为支持创新技术的开发并满足不断变化的业务需求,HP UFT 11.5可提供增强型平台,实现端到端的自动化功能测试。通过简化及现代化的用户体验,能够帮助客户:

• 在更新的统一可视化用户体验中支持图形用户界面(GUIs)和应用编程接口(APIs),提供更高质量的复合应用,从而推动业务增长;

• 通过整合自动化测试降低复杂性和成本,包括创建HP Sprinter手动测试,以及从按键手册到自动化脚本的转换;

• 通过的开发技术和工具加快创新步伐,HP UFT Insight对象识别功能已经获得专利,能够自动识别采用不同实施技术的应用。

“为医生和患者提供关键、精确的医疗信息对于提高医护质量来说至关重要。”Independent Health公司Enterprise QA首席自动化分析师Chris Trimper表示: “HP UFT 11.5能帮助我们快速测试并交付高质量的业务应用,在需要的时候为我们的成员提供合适的信息,无论是医疗索赔还是寻找医生。”

全移动应用生命周期内管理质量

HP UFT Mobile 可将HP UFT的功能测试能力扩展至移动设备。在新的公有云和私有云测试环境中,客户可以在谷歌安卓™和苹果的iOS等移动操作系统上快速测试移动应用,同时不产生移动设备实验室的建立费用。这可以简化移动应用生命周期内的测试,随时随地满足移动世界的需求。

帮助测试人员进行创新

为了尽可能提高手动测试的效率,HP Sprinter 11.5软件能帮助企业将应用测试团队的精力从重复性工作中解放出来,并推动探索性测试。客户获得的收益包括:

• 整合的全新测试创作功能和扫描器能够发现拼写错误以及本地化和法规遵从问题,从而提高员工的工作效率;

• 与能够加快网络框架部署的HP BPT进行整合,通过减少重复使用手动测试工作而节约更多时间;同时

• 通过将一键式手动测试转换至自动化测试,保护现有的测试投资,降低成本。

“惠普功能测试 11.5套件的新功能:提升现代应用测试能力”网络直播将于美国东部时间11月28日上午7点举行,此次活动将提供更多信息。

与应用生命周期进行整合,从而加强协作

全新的惠普增强版功能测试套件与惠普应用生命周期管理(HP Application Lifecycle Management (ALM))软件进行了全面整合。ALM是惠普的应用生命周期管理平台。因此,客户可以通过统一的软件平台进行协作、管理并快速交付应用,达成可衡量的业务成效。

惠普功能测试套件是新一代企业绩效软件平台惠普IT绩效管理解决方案(HP IT Performance Suite)的关键组成部分,该软件平台能帮助IT管理人员通过运营智能来提高绩效。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次