处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪思将展示用于MIPI CSI-2图像传感器桥接设计

莱迪思将展示用于MIPI CSI-2图像传感器桥接设计
来源:中国电子网 时间:2012-12-14

莱迪思半导体公司日前宣布将在明年1月8日至11日在拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)上召开一个“移动应用创新”见面会,届时将展示一款符合MIPI标准CSI-2(摄像机串行接口2)的 图像 传感器 桥接参考设计 。莱迪思展厅位于拉斯维加斯酒店东楼2980号套房。该参考设计使客户能够将低成本的MIPI CSI-2图像传感器与他们选择的ISP一起使用。CSI-2图像传感器桥接设计从CSI-2传感器接收图像数据,将数据转换到一个CMOS并行总线,使得几乎所有ISP都可以处理该数据。

CSI-2图像传感器桥接设计可以通过硬件评估板进行演示,还提供了可用于莱迪思MachXO2™超低密度FPGA的HDL设计文件,客户可以立即开始CSI-2桥接设计。该参考设计可支持1到4个数据通道的CSI-2接口,并且连接到ISP的并行CMOS总线是可配置的。硬件演示示例使用一个Sony IMX169 CSI-2图像传感器,可实现1080p30。

“基于CSI-2的图像传感器已经在现在的智能手机和平板电脑中流行了一段时间,”莱迪思市场解决方案总监,Ted Marena说道,“莱迪思的CSI-2图像传感器桥接参考设计使得设计工程师能够在其他的消费电子设计中使用这些低成本的图像传感器。此外,由于MachXO2 FPGA的I/O是可编程的,几乎可以与任何ISP连接。”如汽车驾驶记录仪黑匣子、家庭安防监控摄像机和汽车备用摄像机配件等应用仅是一小部分可以利用CSI-2桥接设计的消费类电子设计。

一种新的专为移动应用创新而设计的FPGA

在当今消费电子和移动产品设计中,往往需要在很短的产品开发周期内实现新的差异化功能,这种巨大的压力使得设计师们更多地采用标准芯片,即而使得应用处理器满负荷工作。但是,这也使设计师们面临一个两难的境地:应用处理器芯片组需要两到三年来开发,这意味着任何现在可用的处理器都是两、三年前定义的——与消费者需求的变化速度相比,这个时间太长了。

那么,消费电子和移动产品的设计师该怎么办?为了满足紧迫的开发时间要求,必须使用现成的芯片组。但是,昨天的应用处理器往往不能满足今天的市场需求。

一个解决办法是使用一个FPGA作为应用处理器的“伙伴”,使设计师们可以实现当前消费电子应用的需求而无需等到几年后新的芯片组出现。但是,直到近,这不再是一种好的选择。对消费电子设备而言,FPGA太大、太昂贵又太耗电了。然而,现在有一些FPGA如莱迪思MachXO2和iCE40™器件,专门为小尺寸、低价、功耗敏感的消费电子设备而设计。这种新型的FPGA可用作应用处理器的补充,使设计人员能够不断追求“移动应用创新”。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次