处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

APEC中小企业峰会召开 聚力传媒获“年度移动应用产品”大奖

APEC中小企业峰会召开 聚力传媒获“年度移动应用产品”大奖
来源:Donews 时间:2012-12-14

备受业界关注的2012年APEC中小企业峰会于12月8-10日隆重举办,来自16个APEC成员经济体、知名跨国公司,以及国内政界、学术界、工商界等600多人,围绕“突破之路”的主题展开深度探讨。峰会为表彰本年度在绿色、创新、品牌、文化等方面有突出表现的成长企业和优秀案例,特别推出“2012中国成长企业价值榜”,而 聚力传媒 (PPTV.com,以下简称“PPTV网站”)其移动客户端产品在评选中脱颖而出,与支付宝、91手机助手等一同获得“年度移动应用产品”大奖,并成为获此殊荣的视频类企业。

聚力传媒副总裁、多终端事业部总经理单晓蕾(左七)上台领奖

作为亚太地区级别、影响、机制完善的经济合作组织,APEC通过引领自由开放的贸易投资,深化区域经济一体化,加强经济技术合作,是亚太地区推进贸易投资和经济技术合作的重要平台,深受中国政府重视。自2009年 APEC中小企业峰会正式召开以来,每届APEC中小企业峰会都会聚焦当年热点的经济话题,柳传志、郭广昌、马云、孙正义、冯仑、史玉柱等众多重量级嘉宾都曾出席峰会,可以说至今APEC中小企业峰会已成为中小企业在中国名副其实的盛会。而在本届峰会上,APEC将“移动应用——新经济时代”列入重要议题之列,可见移动互联已成2012年中小企业的焦点。而“2012渣打银行·中国成长企业价值榜”评选当中的“年度移动应用产品奖”更成为企业角逐热的奖项之一。据悉,该奖项共有几十余家业内知名企业申报,终聚力传媒、支付宝、91手机助手等10家企业获选,每个行业领域获奖者一家。由此看出,PPTV网站的APP移动应用在移动视频领域的地位以及其成长价值已得到业界的普遍认可。

聚力传媒获得“年度移动应用产品”大奖奖杯及证书

随着PPTV网站不断深耕各平台移动应用的用户使用体验,目前其客户端应用在iOS及Android系统用户的总装机量已超1亿。其中在iPad市场用户渗透率超过77%,并在艾瑞的移动数据报告中居App Store中国区娱乐应用榜榜首;另据统计,PPTV网站基于Android平台的应用包括手机端与平板电脑在内的总装机量已突破5500万台,多次在Google Play应用下载排行榜位居首位,并获得三星“Smart app challenge全球非游戏类APP应用”等诸多奖项。

在聚力传媒副总裁、多终端事业部总经理单晓蕾看来,极致体验是PPTV网站在移动领域制胜的秘诀。在技术领域,PPTV网站移动客户端结合云平台技术优势提出“一云多端”创新战略,首创多屏互动、语音搜索、好友分享与直播回放等功能,为用户打造极致的使用体验;在new iPad、IOS6、以及win8等新版操作系统以及设备发布之际,PPTV网站均在时间推出相应移动应用版本进行全面支持,其对于用户需求的响应效率广受好评;而影视大剧、亚洲娱乐、王牌体育、自制出品四个核心内容原型所形成的内容壁垒,也使PPTV网站的移动端在“应用为主,内容制胜”的移动化大时代中始终成为用户的平台。

随着移动用户激增,业内人士预计2013年移动领域势必成为视频行业竞逐的主旋律,移动视频商业化将逐步走向成熟。目前而言,PPTV网站并未急于将移动领域的份额进行变现,而是持续深耕用户体验,意欲进一步扩大用户规模的优势,终借助“4X2营销战略”的完美实施加速商业化进程的探索。市场分析师表示,随着移动终端市场混战格局日趋明朗,2013年移动广告与移动增值服务或将成为PPTV网站营收增长的一大看点。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22237次
2 1N4001 0.19MB 18149次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16019次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14203次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11884次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9454次
8 DS1337U+ 0.28MB 9236次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9229次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9147次