处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

性价比的高清监控解决方案

性价比的高清监控解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-12

导读:科达NVR在安博会期间展示了其强大的NVR产品,其开放性的NVR接入全球30多个主流品牌500余款IP摄像机,操作简便,更有智能检索提升录像回放效率,当之无愧获年度创新产品奖。


2012年,科达NVR在各项性能功能方面也取得了进一步的提升,其中包括开放性、易用性、智能化、可靠性等多个方面。在2012北京安博会期间,科达展出了系列NVR新品,并向现场观众重点讲解演示了科达NVR的开放性、易用性以及智能检索功能。

开放性:接入全球30多个主流品牌500余款IP摄像机

开放性对于NVR的重要性是科达近两年一直在强调的,当然,应当说这不仅是对NVR,对整个视频监控产业的重要性都是不言而喻的。因此,科达NVR在其成长过程中一直都在为开放性做着不懈的努力——自2010年正式加入ONVIF,科达包括NVR在内的整个监控产品线就全面遵循ONVIF协议,为上下游的厂商都提供了标准化接口,之后,科达NVR即着手开始在前端接入能力上不断推进与提升,实现了从几款到几十款再到今天的全球30多个主流品牌500余款IP摄像机的接入,这些成就受到了众多合作伙伴与用户的一致肯定及支持。甚至对于非标准化网络摄像机,科达NVR也已通过RTSP流媒体协议解决了接入问题,进一步提升了前端接入性能。同时,H.264编码以及ANR、RAID存储等统一并可靠的编码和存储技术的应用,也促进了科达NVR与前端之间自由无阻的通信。

并且,除前端接入之外,科达NVR的开放性还考虑到了方方面面,比如,和管理平台的接入性能——科达NVR目前基于ONVIF标准已经能够顺利接入主流品牌管理平台,而针对那些非标平台产品,一方面,它可通过向其他平台厂商提供API接口来实现对NVR系统进行控制与管理等互通性能,另一方面,科达NVR还可以提供SDK二次开发包来满足平台厂商开发其它上层应用。

接下来,科达NVR还将进一步推进开放性计划,一方面基于ONVIF实现更多品牌更多数量前端的接入,一方面实现更完善的管理功能,包括对不同品牌摄像机进行告警、辅助 开关 、参数的系统设置以及系统升级、视频参数调节、3D定焦等,从而让NVR与IP摄像机的互通不仅仅只停留在视频接入和浏览这一简单应用上,而是真正能实现统一、完善且系统化的前端管理。

易用性:提示更贴心、操作更简捷

2012年,科达NVR在如何让产品使用更简便方面取得了很大的提升。在NVR本地用户界面上,所有消息提示均在屏幕下方的工具栏突出显示。用户可以用鼠标拖拽图像到垃圾桶进行停止浏览,可以利用右侧列表快速浏览想要看的图像,可以用鼠标拖拽实现两幅图像的位置互换,也可以利用图像右上角的快捷键进行图片抓拍,所有的操作方便、简单。

科达NVR支持一机三屏,用户可在三个屏幕上同时预览操作,可任选一屏录像回放或任选一屏显示电子地图,且电子地图支持分层,以小窗口显示全景、大窗口显示局部放大的结合,让使用者更好的掌握监控全局。

在磁盘管理方面,科达NVR实现了一键升级和格式化,并添加了磁盘安全卸载功能,让存储管理更方便更安全。

这些管理操作性能的提升都是从用户使用习惯出发,尽可能让易用性体现在各个方面,让NVR成为一款不仅功能强大而且还能体贴入微的好产品。

智能化:智能检索提升录像回放效率

智能技术的应用使科达NVR又上了一个新台阶,这为很多投资不高但同样面对需从海量资料中快速收集有效视频信息的用户解决了难题。

其中代表性的就是录像回放智能搜索功能。我们都知道,通过录像回放来追查事件是一个耗时费力的事情,长时间盯着屏幕查看容易疲劳,若利用快进操作又很容易漏掉重要信息。而科达NVR集成了智能分析和检索技术,录像中携带有事件标签,在回放录像时,可利用事件标签进行快速检索。

比如,某停车场的一辆汽车被人划了一个痕迹,不确定是什么时间发生的,通过科达NVR智能录像检索功能,我们不需要一秒一秒的查看,只需框选一下汽车周边,然后点击“智能检索”按钮,想要的视频瞬间就可以搜索出来,省时省力。

此外,科达NVR基于智能识别实现的警戒线、防区等实时智能报警联动应用,以及通过与智能跟踪前端设备的配合实现的实时智能跟踪性能,都是科达NVR在智能方面提供的丰富应用,以帮助用户更高效的管理和使用监控资源。

可靠性:多重备份为可靠性护航

当网络或设备发生故障时,整个监控系统的正常运行和录像完整性都将受到严重影响。科达NVR可通过多重备份机制解决这一问题:针对网络故障,可通过ANR智能存储技术与前端配合实现前端自动存储,并在恢复后视网络环境再自动上传至NVR:针对NVR整机故障,则可借助N+1热备技术,由备份NVR通过诊断自动承担故障设备职责,从而确保系统不间断运行:针对硬盘故障,可通过RAID技术实现存储备份。

开放、易用、智能、可靠,科达NVR为业界提供了性价比的高清监控解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次