处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

EDA工具商致力提供整套方案

EDA工具商致力提供整套方案
来源:中国电子报 时间:2012-12-11

在过去的5年里,中国的IC设计业迅速发展,加速跟进国际IC设计业步伐。我们注意到,业界早期重点关注低功耗设计解决方法,目前扩展到模拟和数字混合信号设计集成方法,同时进一步关注20nm以及小于20nm先进节点的高性能IC设计与FinFET、3D IC相关的先进技术。Cadence也持续关注中国电子产品市场的发展,致力于完善EDA工具,为业界提供从系统设计验证、芯片实现到三维封装以及PCB板级的一整套方案。今年6月,Cadence与TSMC合作生产出颗3D IC实验芯片。10月份Cadence与IBM合作,基于IBM 14nm并使用IBM的FinFET工艺技术设计实现了颗ARM Cortex-M0处理器。

同时,Cadence也在持续不断地巩固、开发和扩展并提供涵盖数字、模拟、混合信号的完整的设计方案,包括从电路快速仿真、加速仿真、全芯片中的数模模块建模方法等。而随着先进工艺20nm时代的到来,Cadence在以ADE为主的条件下,将继续推广“模拟设计约束”的新方法以减小设计失误;继续加强PDK的功能以提高设计效率;继续提供DFM的制造和设计工具以增加产品额度。目前,Cadence以QRC、PVS和DFM为主的若干工具已经经过产品验证并成为代工厂20nm设计的。

此外,随着越来越多SoC芯片设计的需要,更多IP模块的集成,设计者需要解决3个重要问题:一是系统化的仿真和验证方案,二是软硬件协同加速仿真和验证方案,三是这种先进的仿真和验证方案能使得设计在早期发现问题、解决问题,保障设计尽快收敛,并进入物理设计阶段。Cadence在成熟软硬件同步仿真和验证系统工具的基础上,近年来已经开发出系统开发套件(SDS),提供用于早期系统软件开发的虚拟系统开发平台(VSP)、SoC设计硬件验证平台(IVP)、软硬件系统验证平台(VCP)和软硬件系统确认平台(RPP)的完整套件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次