处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

国外推出了应用于手机的家庭用医学诊断终端

国外推出了应用于手机的家庭用医学诊断终端
来源:互联网 时间:2012-12-09
Scanadu是在旧金山新成立的一家已经有2年历史的公司,旨在开发一种家用移动医学扫描仪,类似于星际迷航 传感器 ,Scanadu公司已经推出了它初的三个产品,安排在2013年底发行。

Scanadu SCOUT是扫描仪的主要组件。国家航空和宇宙航行局艾姆斯研究中心基地公司说,顾客只需要握住这个轻巧的装置并放在病人的颞部,在10秒钟内,它就会以99%的准确率反馈回5钟生命体征的结果。

首席执行官Walter de Brouwer在上个月的采访中告诉MobiHealthNews:“消费者的注意力缺陷正在上升,如果他们有一台可以做诊断的仪器,就不想花10秒以上的时间去等待。他们想要有实时,10秒钟能解决的事,一分钟就会显得太长。”

扫描的数据会通过蓝牙上传到一个Scanadu应用程序,并且它会追踪脉冲通过的时间,心率,体温,心电活动,心率变异性和血氧。公司计划以低于150美元的价格出售,并且固件会远程升级,以便Scanadu在将来增加新的扫描标准。

de Brouwer告诉MobiHealthNews:“我们在用户测试中发现,消费者不想经受医生检查的流程 ,他想在身体上的一个部位,并且想全部在那个部位做诊断。消费者是有价格特异性的,对于消费者来说,消费者对于价格敏感度会很高。”

除了SCOUT之外,该公司又宣布了两个“低成本和一次性的早期检测工具”,这些工具会与Scanadu应用程序相结合。 ScanaFlo方案将会应用于指导尿分析,消费者可以买一个非处方的一次性药筒,这个软件会通过尿液来对先兆子痫,妊娠期糖尿病,肾衰竭和尿路感染进行测验。孕妇也还能针对其妊娠并发症进行扫描,或者监测她们整个怀孕期的健康状态。 同时,在有感冒样症状的情况下,ScanaFlu方案将会对唾液进行分析。它会对链球菌A,流感病毒A和B,呼吸系统病毒和呼吸道合胞病毒进行检测。

Scanadu计划下周尽早把产品提交给FDA审查。De Brouwer说,作为一个关注消费者的使用情况的医疗仪,还尚不清FDA是否会认为这个仪器是独一无二的。

下个月SCOUT进入生产阶段,公司的团队将从事软件方面的工作,尤其是有关于用户界面软件的工作。 Scanadu公司也在声明中强调道,Scanadu也能应用于健康的顾客来监测个人重要器官的平均健康水平,以便当一个人在得病时,医生可以获得更多关于个人健康时的信息。

Scanadu的医疗负责人Alan Greene医生在一次报告中说:“关于健康的判定不应该基于平均水平,应当基于一份真实的,准确的和个人化保健的数据——我们现在有能力把它交给消费者手里。”

De Brouwer认为Scanadu仅仅是个人健康改革的一步。 de Brouwer 说:“这是一个关于个人医疗保健和消费者健康的新生事业的起点。在我生命中,我次看到这样激动人心的时刻是因为个人电脑,第二次是因为因特网,现在是因为健康。” 他说,他想要这个产品该变医疗保健消费者和供给者之间的关系,使消费者成为自己健康信息的保管人。 他说:“现在,我们把医生看做像是为我们管理档案的会计师。培训他们并不是用来做这些的。培训他们所做的事是做健康数据的分析者,来把他们的观点,他们的治疗方法传达给我们。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17869次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11682次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次