处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

分析称微软正在用Windows应用商店挑战对手

分析称微软正在用Windows应用商店挑战对手
来源:赛迪网 时间:2012-12-06

据国外媒体报道,微软发布了其的操作系统Windows 8后,与此同时微软就已经在Windows应用商店为这款的操作系统提供了大量新鲜,有趣而又实用的应用程序供用户下载。

如今,Windows应用商店提供的应用程序数量已经数以万计了,并且还在不断地增长。出了一些基本的应用程序以外,还有许多各具特色的应用,并且这些应用程序同时兼容Windows 8和Windows RT。

Windows 8和Windows RT内置了诸如Mail,SkyDrive,Bing和Skype等基本应用程序,并且这些应用程序都可以免费下载。而其他一些应用程序的售价在1.49美元至999.99美元之间,当然和上述基本应用程序一样,很多其他应用程序也可以供用户免费下载。

在Windows应用商店里,有一些很热门的应用:

Netflix(免费版;愤怒的小鸟太空版(4.99美元);Urbanspoon(免费版);水果忍者(4.99美元)。

用户可以在运行Windows 8和Windows RT系统的任意设备上访问Windows应用商店。只需要点击主屏幕上的一个图标,用户即可登录Windows应用商店去搜寻应用程序。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次