处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AVR通过串口给芯片烧录程序(ATMega16)

AVR通过串口给芯片烧录程序(ATMega16)
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-11-09

大家都用过STC系列的51单片机,STC系列的单片机烧录程序都很简单,只需要通过串口就可以实现程序的烧录。于是就想让avr的芯片也能实现通过串口就能下载的功能,这样就可以省去购买usbasp下载线或者高压编程器的费用了。仔细研究avr的芯片手册,发现都是带有bootloader功能,同时这个bootloader功能可以读写芯片的整个flash存储区,并且包括bootloader区,而且还有另外一个特点:如果bootloader功能开启以后,每次复位都会从bootloader启动。

       

接下来再来研究一下STC芯片的烧录功能:当在烧录软件中按下“下载”按钮以后,烧录软件会通过传给给STC芯片不停的发送一串数据,此时给STC芯片下电,然后上电,芯片上电以后,首先检测是否有烧录的请求,如果有就开始烧录程序,如果没有就开始执行芯片flash中的程序。

 

于是就有一个大概的思路了,可以给avr的芯片写一个bootloader的串口通信的程序,首先检测是否有烧录请求,如果有就更新flash中的程序,如果没有烧录请求,则执行flash中原有的程序。经过几天的努力这个通过串口给atmega16烧录程序的固件和上位机终于完成了,为了方便大家这里共享处原理图和固件程序。其实这种功能应该有人已经实现了,至少国外的开源硬件arduino就是通过这种方式给atmega8烧录程序的,但是atmega16我没有找到现成的,于是就自己实现了一个。

 

烧录软件使用winavr中的avrdude程序。这也是一个开源项目,avrdude是一个控制台程序,操作不是很方便,于是写了一个应用程序封装了一下。

 

原理图:

原理图实际上就是一个带有串口的avr小系统。

烧录bootloader程序:

 

下载 ATMega16串口下载.rar 安装包,解压到本地目录,使用usbasp把“bootloader" 文件夹下的固件烧录到atmega16里,然后修改熔丝位:

验证烧录程序:

 

把自制的板子通过串口和电脑相连,运行 “AvrSelfProgram.exe” 程序:

软件中选择正确的串口,并浏览打开要烧录的hex固件,此时按下板子上的复位按钮,然后点击“写FLASH”按钮。这里需要注意:由于芯片复位以后等待烧录请求,如果3秒内没有请求则开始运行上次烧录的程序,所以在板子复位以后,要在3秒之内点击“写FLASH”按钮才能烧录成功,否则就会失败,开始这个时间可能不好把握,可以多试几次掌握节奏。

如果看到下边的提示,说明程序已经烧录成功:

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次