处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

结合Wi-Fi、行车纪录的导航方案

结合Wi-Fi、行车纪录的导航方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-06

【导读】让卫星导航不再仅是单纯的导航指引,更能提供全方位的影音娱乐享受,方案采用Android 4.0 平台,搭载Garmin全新“进化领航Guidance 3.0”导航引擎,个于PND导航机内建高画质HDTV行动数码电视,具备Wi-Fi连网功能…

Garmin全新nuvi 3595R玩美达人机,采用Android 4.0 平台,搭载Garmin全新“进化领航Guidance 3.0”导航引擎,个于PND导航机内建高画质HDTV行动数码电视,具备Wi-Fi连网功能,享受Google Play 的娱乐世界,加上配置全新Full HD GDR30行车记录器,预留倒车影像输入功能,让驾驶人出门洽公旅游,有著一台全方位的导航娱乐伙伴,体验全新数码生活时代,让使用者也能化身专业旅游玩 家。重要的是,强大的集成功能却只需要一个点烟器 电源 孔,实是驾驶人福音。

一直以来Garmin在导航产品中,都以高C/P值著 称,这次101年信息月所推出的新一代卫星导航及行车记录器nuvi3595R系列及GDR35D,颠覆传统让卫星导航不再仅是单纯的导航指引,更能提供全方位的影音娱乐享受,满足出门在外的所有导航、影音娱乐、与安全守护的行车需求,体验全新数码生活时代。

而 Wi-Fi连网功能,为透过手机行动网络分享或连结Hot Spot热点,无论是实时路况的交通信息、国道影像、连网景点查询,甚至透过Google play可下载数十万种的应用程序及各式热门小游戏,KKBOX在线音乐下载、Tune in全球网络广播等热门软件,更是将卫星导航的娱乐性大幅提升,增添使用乐趣。

另外所搭配的GDR30行车记录器,更是采用分离式双镜头、同步录像技术,可以扩充加装分离式后镜头,同时监录前车与车尾的行车影像,还原突发事件现场,让记录更完整,行车保障再升级。

而当Facebook、Twitter、Google+等 社群性服务逐渐成为大家生活的一个重要连结时,Garmin也透过Wi-Fi连网功能,将导航机与社群网站做完美的集成,Garmin让导航机不再只是导 航机,未来导航生活更将精采惬意。内在专业导航的魅力,加上丰富云端外在资源APP为后盾,可携式车用卫星导航首度结合强大的Wi-Fi连网功能与HD高 画质行动数码电视,让追求“玩”美达人的玩家从此有所依靠。

为满足汽车驾驶人的需求,Garmin展现专业技术与应用能力,创新推出分离式双镜头行车记录器GDR35D,采用分离式高解析双镜头与同步录像技术,不仅可以单独使用前镜头、以Full HD 1080P高解析录制影像,而分离式后镜头,同步以720P画质录制前车与车后影像,提供车主更多的实用行车记录。

另外,Garmin也 考量到电源问题,即使两个镜头同时运行,也只需要一个点烟器电源线孔即可,实是贴心的行车记录器产品,行车保障再升级。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次