处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界首款802.11ac 4×4无线解决方案

业界首款802.11ac 4×4无线解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-06

导读:Marvell近日发布业界首款802.11ac 4x4解决方案——Marvell Avastar 88W8864无线局域网(WLAN)系统级芯片(SoC),该芯片提高了企业和零售接入点(APs)的数据吞吐量和无线视频传输的稳定性。

随着Wi-Fi网络的普及,设备需要更快、更高效和可靠的无线功能来完成快速和无缝连接。相比之前的802.11n标准,802.11ac在处理高速负载时能提供高达3倍的Wi-Fi吞吐量和2倍以上的 电源 效率。今年早些时候,Marvell公司推出了业界首款802.11ac 2×2组合无线芯片Avastar 88W8897,该芯片支持现今前沿的无线技术——近距离无线通信(NFC)和蓝牙4.0(Bluetooth 4.0),以及移动多输入多输出(MIMO)和传输波束成形(transmit beamforming), 同时还支持WI-FI CERTIFIED Miracast技术。作为Marvell公司Avastar 802.11ac系列产品的成员,88W8864提升了企业和零售接入点、服务提供商网关、热点、视频桥和机顶盒的无线性能和覆盖范围,在全球范围内树立了新的行业标杆。该芯片目前已开始提供样片。

Marvell公司联合创始人戴伟立女士表示:“我相信,凭借Marvell全新的突破性802.11ac 4×4 Wi-Fi解决方案,我们正在改变企业级网络基础设施和电信级视频应用的现状,进一步推动‘永远在线’设备的普及。新的数字生活时代需要出色的无线连接作为重要支柱, 从而通过所有尺寸的屏幕和‘智能家电’为在线消费者提供直播内容。我非常自豪地看到我们专业的工程师团队不断推出支持的行业标准的突破性无线技术,显著提升访问云基础设施的Wi-Fi设备的网络容量、性能和可靠性。过去十年中,通过与业内、创新性的全球运营商和 OEM 厂商的合作,Marvell创造了不俗的记录, 始终致力于为企业、消费者和移动应用提供世界一流的无线解决方案。”

4×4 WLAN 系统级芯片的配置是面向同类的企业、零售和服务提供商网络基础设施的基础架构。自2010年推出Avastar 88W8764 802.11n 4x4芯片以来,Marvell已经成为4x4架构的供应商,提供行业峰值吞吐量的无线覆盖以及强大、可靠的链路质量。通过将先进的4×4 MIMO解决方案与Marvell经过市场验证的波束成形技术相结合,加之现今对802.11ac的支持,88W8864即将进一步提升公司在室内和室外接入点上的优势,同时扩大公司在服务提供商视频市场上的份额。

独一无二的88W8864芯片专为高带宽数据应用确保无缝的无线数据吞吐而设计,使基于Wi-Fi网络的可靠的运营商级多流高清视频成为可能,通过服务提供商网关和机顶盒提供高品质、低延时、无失真的视频内容。88W8864将被广泛集成到Marvell媒体平台,服务于这些市场,其中包括Marvell的视频和网络系统级芯片平台,凭借行业的802.11ac连接,为消费者提供身临其境的数字娱乐体验。

Forward Concepts总裁兼首席分析师Will Strauss 表示:“Marvell在无线领域的创新不断提升着企业和消费级应用产品的性能和连接性,如接入点、机顶盒和运营商级的高清视频。随着 Marvell公司的802.11ac 4×4芯片的发布,该公司为市场带来了一个显著提升Wi-Fi带宽容量和可靠性的解决方案。作为首家推出4×4 802.11ac芯片的无线设备提供商,Marvell公司正延续着其提供解决方案的一贯传统,减轻设计挑战并增强终用户体验。”

Marvell Avastar 88W8864芯片的主要特色:

802.11ac:该标准显着增加了Wi-Fi链路的可用带宽以及人员密集环境中的网络容量,将无线连接扩展至新的应用,例如实时视频流和无线备份。凭借802.11ac,Marvell的88W8864芯片可提供高达1.3 Gbps的吞吐量,是企业级接入点和运营商级无线传输的理想选择。

波束成形:波束成形是一种射频传输的专门方法,可被集成于从接入点到笔记本电脑和智能手机等一系列设备。该技术可极大提升链路稳定性和无线性能支持,例如,在之前设备仅能保持小网络连接的地方实现无缝的高清视频流。 Marvell同时支持隐式反馈和显式反馈波束成形,从而提升网络中现有设备的性能,即使该设备不具备显式波束成形功能。

Marvell的波束成形技术广泛利用于其Avastar系列解决方案,在范围扩展方面至少超越其他数字信号处理技术6倍。此外,波束成形技术还能延长任何与88W8864相连设备的电池寿命。

其他产品亮点:

•完整的4×4 MIMO双频802.11ac解决方案
•高达1.3Gbps的无线局域网传输速率
•高达80MHz的信道带宽
•256 QAM(正交幅度调制)调制方案
•市场验证的隐式反馈和显式反馈发送波束成形技术
•低密度奇偶校验(LDPC)
•强大的Wi-Fi卸载引擎
•Marvell的频谱管理
•多视频流、低分组差错率、低延迟的高清视频
•集成Wi-Fi定位引擎
•Marvell的平台优势

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次