处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

揭示苹果产品十大短板:不易维修、重设计轻实用

揭示苹果产品十大短板:不易维修、重设计轻实用
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-05
  • 据国外媒体报道, 苹果 公司所推出的产品受到了全球消费者的青睐,但是其产品自身却存在着一些无法忽略亦或是不应该忽略的短板。而这些问题甚至可能在日后成为消费者抛弃苹果的诱因:

    1、不易维修

    苹果新推出的iMac电脑将高度集成化的CPU同显示器相结合,两者同时融合于5毫米厚的面板上,这样的设计在技术上和外观上堪称一流,但新款iMac的维修难度高也由此窥见一斑。不仅是iMac电脑,几乎苹果公司所有的产品都由于高度集成使得其难以被拆解,由此也给维修造成麻烦。

    2、硬件升级空间有限

    许多年以来,苹果传递到消费者手中的产品就只是产品本身,其并不会给消费者对产品进行额外拓展的空间。比如给一台普通个人电脑安装一块更高性能的显卡,这种事情在其他品牌的电脑上能够轻易实现,但在苹果的MacBook Pro电脑上却是天方夜谭。苹果所推出的产品几乎没有任何更新或者升级的空间,如果你需要性能更加先进的产品只有等待苹果推出新品。

    3、技术封锁

    在开放软件方面,苹果对于iOS操作系统采取完全封锁的态度。此前已经有很多开发者希望苹果能够开放iOS的源代码,但是苹果公司对此表示坚决拒绝。苹果公司对于软件技术方面的封锁政策也催生了“越狱”行为的兴起,然而这种做法在知识产权保护法上仍处于灰色地带。

    4、对企业客户业务关心度不高

    在苹果早期发展阶段,有关企业客户业务对于公司来说总是被忽略的一块领域。直到现在也很难说苹果对于企业客户市场的重视程度有多少,苹果在推出的OS X操作系统时并未想过研发出更多适合企业客户的应用程序。眼下苹果公司仍然是一家单一围绕消费者群体而研发产品和服务的公司。

    5、高定价

    苹果产品售价高昂是其无法逃避的问题之一。苹果产品的定价相较于其他同类可替代产品来说都高出一大截,比如Mac电脑比Windows个人电脑价格高出一大截,即使是iPhone的起售价只需199美元,但消费者所得到的实际上只是一份同通讯运营商所签订的服务合约。客观地说,苹果公司的产品价格成为不少消费者选择它时的障碍之一。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
    2 1N4001 0.19MB 18112次
    3 DAC1220E 0.95MB 16435次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次