处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel遥控车门开关系统解决方案

Atmel遥控车门开关系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-05

【导读】遥控车门 开关 (RKE)系统,已经成为大多数汽车的标配。多年来,制造商一直努力推行高集成、低成本、高效和安全的RKE系统。爱特梅尔车用 遥控器产品ATA577X是包含一个AVR微控制器和一个UHF PLL发送器的单一封装IC,只需极少的外部部件,因此非常易于实现小尺寸钥匙设计。

无线通信在汽车世界越来越流行,无论是开门/锁门、钥匙确认、倒车 传感器 还是胎压监测,在用户操作汽车过程中,射频(RF)器件扮演着重要的角色。特别是遥控车门开关(RKE)系统,已经成为大多数汽车的标配。多年来,制造商一直努力推行高集成、低成本、高效和安全的RKE系统。

爱特梅尔(Atmel)车用遥控器产品ATA5771/ATA5773/ATA5774是包含一个AVR微控制器和一个UHF PLL发送器的单一封装IC,采用5mm x 5mm的QFN24封装。该器件适用于315MHz、433MHz、868MHz及915MHz频带的RKE系统,能够支持ASK或FSK数据传输调制方 式,数据速率达32kb/s,输出功率达8dBm。ATA577x发送器是高集成度器件,只需极少的外部部件,因此非常易于实现小尺寸钥匙设计。以下模块 图标出了ATA577x器件的主要功能。


爱特梅尔拥有广泛的汽车遥控车门开关解决方案,除ATA577x发送器外,还提 供设计一个完整的汽车遥控车门解决方案所需的全部器件。在车身一侧,爱特梅尔提供可同时支持RKE和TPMS的接收端控制器,此外,还有用于车身控制模块 (BCM)的AVR微控制器和LIN器件。


图2为传统RKE系统解决方案示例。
为提高RF系统的效率,许多厂商采用基于锁相环(PLL)的器件。基于PLL的 发送器和接收器其性能和效率优于基于表面声波(SAW)技术的器件,其优势在于:窄带性能更高,BOM成本更少,数据速率更高(达32kb/s)以及整体 容错能力更强。鉴于这些优势,发送器的灵敏度得以提高,从而延长了通信距离,更高的集成度使得设计更为容易;更高的数据速率可以节省电流,容错能力的改进 则提高了大批量生产的可靠性。


除性能和效率之外,安全性对于RKE系统也非常重要。为此,爱特梅尔采用了 AES(高级加密标准)滚动码传输算法。AES是带有256位密钥的分组密码,与其它加密方案不同,AES是免授权的开源加密算法,具有公认的高安全性。 爱特梅尔提供了ATASTK512开发工具套件(见图2),包括一块配备了新型ATA572x ASK/FSK接收器(兼容RKE和TPMS)的ATA577x发送器应用开发板,以及运行AES滚动码传输算法所需的所有软件和技术资料,并允许用户执 行自己的应用程序代码。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次