处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI斩获“汽车电子方案”等五项大奖

ADI斩获“汽车电子方案”等五项大奖
来源:美通社 时间:2012-12-04
的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换器市场份额者*ADI公司(Analog Device, Inc. NASDAQ: ADI) 在“2012 EDN China创新奖”以及“2012电子产品世界编辑推荐奖”评选中荣膺五项大奖,独占鳌头。AD9644、ADuCM360、ADIS16488以及 ADSP-BF60x四款性能优异、极具竞争力的产品,从众多参选产品中脱颖而出,终分别获得2012 EDN China创新奖“模拟与混合信号-转换器类产品奖”、 “微处理器与DSP-应用微处理器类优秀产品奖”、 “无源器件与 传感器 -传感类产品奖”和 “微处理器与DSP-DSP类优秀产品奖”。在金秋十月刚刚落下帷幕的“2012电子产品世界编辑推荐奖”上,ADI又以备受肯定的“基于视觉的高级驾驶员辅助系统解决方案”荣获了“汽车电子方案”奖。ADI此次获得五项大奖充分肯定了其产品在用户使用中的价值,并显示其在研发方面以及对行业技术创新的积极贡献。

EDN优秀产品奖

EDN产品奖

“EDN China创新奖”是中国电子行业内有影响力的奖项之一,旨在表彰年度电子工程界杰出的创新产品与技术,至今已经连续举办了八年。AD9644凭借其为高性能、低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案一举获得转换器大奖。ADuCM360凭借内置两个4K采样率、24位 SD ADC,采用32位ARM Cortex-M3内核,片上集成Flash/EE 存储器,ADIS16488凭借其战术级10个自由度(DoF)传感器内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器;以及具有两个500 MHz高性能内核,达到了1GHz处理能力,其特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,以及扩展的连接选项的ADSP- BF60x分别当仁不让地拨得头筹。

“电子产品世界编辑推荐奖”是由中国科技核心期刊《电子产品世界》 举办,历史悠久的电子技术评选活动之一,评选范围囊括几乎所有主要电子工程技术和产品应用。评奖借助媒体独特的视角,对一年来电子产业出现的技术和热门产品进行一次总结和集中展示,后由专家评审与广大电子工程师共同投票决定各个奖项花落谁家。ADI的“基于视觉的高级驾驶员辅助系统解决方案”深受评审专家及工程师读者们的一致好评,并荣获了“汽车电子方案”奖。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟 集成电路 (IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: //www.analog.com/zh。

* Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据行业分析公司Databeans, Inc.提供的市场分析报告《2011数据转换器》,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的48%,超过排名其后的8家竞争对手的市场份额之和。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次