处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌扩展XMC4000微控制器系列 针对工业应用设计

英飞凌扩展XMC4000微控制器系列 针对工业应用设计
来源:中国电子网 时间:2012-12-03

英飞凌科技旗下XMC4000 微控制器 系列新添叁个特别针对工业应用设计,採ARM Cortex M4处理器,全新效能级别的产品。新推出的 XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 系列是全球首款以 Cortex 为基础,同时提供高解析度 PWM 单元的微控制器,PWM 解析度达到 150ps,尤其适用于变频器的数位 电源 转换和切换以及不断电系统 (UPS),也可应用于自动化、使用者介面 (HMI),以及记录和控制系统的 IO 单元。

英飞凌工业及多元电子微控制器资深协理 Stephan Zizala 博士表示:「英飞凌推出 XMC4400、XMC4200 和 XMC4100,进一步扩充 XMC4000 产品系列的价格及效能级别。此一新系列结合了 XMC4000 系列产品所有的优势及高解析度 PWM 单元,在Cortex 世界中独一无二,因而能够提供媲美类比解决方案精準控制。」

全新 XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 系列微控制器是英飞凌专为广泛工业应用所设计的 XMC4000 系列的一部分。与 XMC4500 产品相同,XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 系列也提供强大的应用化週边、快速且稳定的嵌入式快闪记忆体技术、-40°C 至 125°C 广泛的温度範围、适合 DAVE 3 开发环境下自动产生程式码的高品质标準及工具。

XMC4000家族现在共有四个系列:XMC4500、XMC4400、XMC4200 和 XMC4100。这些系列的主要差别在于核心频率、记忆体容量、週边功能及 IO 数量。XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 系列搭载强大的 120MHz 或 80MHz CPU 子系统、DSP 功能、浮点单元、读取时间仅 22 奈秒的高速快闪记忆体(512 KB、256 KB 或 128 KB),以及错误校正码,和高达 80 KB 的 SRAM。广泛的週边包括高速 12 位元 AD 和 DA 转换器 ,还有整合式 delta-sigma 调解器模组 (XMC4400)。另外还具备乙太网路 MAC (XMC4400)、USB 2.0 和 CAN 介面,以及可透过软体个别配置为 UART、SPI、Quad-SPI、I2S 或 I2C 的串列通讯通道,提供强大的通讯功能。亦提供触控介面及 LED 矩阵显示器。

XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 也支援于 DAVE 3 整合型开发平台,能够实现方便、快速及应用导向的软体开发。具免费 GNU 编译器和除错器的 Eclipse 环境,可透过第叁方工具扩充。DAVE 3 亦可依据预先定义的软体元件支援自动程式码产生,就是所谓的「DAVE 应用程式」(DAVE Apps)。DAVE 应用程式可经由图形使用者介面,以简单的方式进行配置。因此,DAVE 3 确保工业应用的开发人员只要进行简单的程式设计,就能使用 XMC4000 微控制器的完整功能。产生的程式码可直接在 DAVE 3 编译和除错,或匯入第叁方工具执行进一步处理(目前有 Altium、ARM、Atollic、IAR Systems 和 Rowley)。举例来说,能够产生各种数位讯号的款 DAVE 应用程式目前已开放供 XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 系列下载使用。其他 DAVE 应用程式将陆续推出。

英飞凌拥有超过 20 个合作伙伴,提供其他适用于 XMC4000 系列产品的特定开发工具、软体解决方案、培训与谘询服务。

XMC4400、XMC4200 和 XMC4100 叁个系列已开始提供样品,预计于 2013 年第二季季末开始量产。XMC4400 系列(採 LQFP-100 或 LQFP-64 封装)时脉频率为 120MHz,快闪记忆体容量高达 512KB。XMC4200 和 XMC4100 系列(採 LQFP-64 或 VQFN-48 封装)频率为 80MHz。XMC4200 快闪记忆体容量高达 256KB,XMC4100 则高达 128KB。所有系列均提供 Hexagon 开发套件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17868次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11681次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次