处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传感器应用于无线3D身体运动跟踪系统

传感器应用于无线3D身体运动跟踪系统
来源:中国移动通信 时间:2012-12-01

根据市场研究机构ABIResearch的数据显示,未来五年内,可穿戴式无线体育器材和医疗设备市场将从2011年的2077万台增长至2017年的1.695亿台。

ABIResearch分析师JonathanCollins表示:“远程病人监视,以及现场式(on-site)专业医疗护理等应用,将在2017年占据可穿戴式无线设备市场两成左右的比例,但该比例在2011年还不到两成的一半。该类设备是可穿戴的,而且能自动将所收集到的数据上传至网络;那些数据不只是能规律收集,也能被分享、进行分析与执行,效率与速度都高过于现有的有线或人工传递方案。”

面对如此庞大的市场,的3D跟踪技术产品创新公司Xsens与意法半导体携手展示了全球首款基于消费级MEMS 传感器 模块的可穿戴式无线3D身体运动跟踪系统。

该产品由Xsens设计制造,采用Xsens传感器融合算法专利技术和无线协议,以及意法半导体整合了iNEMOMEMS运动传感器和STM32微控制器的iNEMO-M19轴智能系统。

该产品采用意法半导体业界的MEMS运动传感技术,Xsens将运用其为科学领域和电影产业等专业市场(B2B)研发的IP,更进一步开发新兴市场。曾为爱丽丝梦游仙境、钢铁侠2和X战警等好莱坞电影巨作提供动作捕获技术,目前Xsens与消费电子业界合作创造独一无二的下一代用户体验和3D身体运动跟踪解决方案。

意法半导体执行副总裁兼模拟产品、MEMS和传感器产品部总经理BenedettoVigna表示:“意法半导体MEMS运动传感技术成功为游戏系统、智能手机和平板电脑带来更好的实境体验和实用功能,现在是推动和引领新兴应用市场发展的时候了。Xsens独有的3D身体运动跟踪技术有助于客户为体育健身器材和医疗保健仪器以及游戏企业提供创新的解决方案。MEMS运动传感时代即将来临,我们将进一步强化我们在市场的领导地位。”

可穿戴式无线3D运动跟踪技术将会在采用云计算连接技术的可穿戴式体育、健身、医疗和智能手机游戏传感器配件市场上掀起一波创新浪潮。

Xsens首席技术官及创始人PerSlycke表示:“实时3D身体运动数据可识别复杂的动作(如运动技巧)并进行相应的分类,通过捕捉身体动作信号并将其转化为数据,让消费者能够即时获得回应并即时分享成果,为应用软件开发人员提供了更多的设计空间。Xsens拥有超过十年基于MEMS运动传感器的增值服务应用研发经验,我们拥有独一无二的技术优势让我们的合作伙伴可以引领运动MEMS传感器新时代。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次