处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

黑莓的十个必须立即解决的大问题

黑莓的十个必须立即解决的大问题
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-11-30
  • 黑莓 手机制造商RIM公司业务发展面临巨大压力已经不是什么新闻了,在过去的几年当中,RIM公司在全球市场的占有率出现明显的缩水,而该公司股价的下滑幅度也十分显眼。黑莓手机的风头早已被苹果iPhone和三星Galaxy系列手机抢去,由此也使得消费者对于RIM的品牌认同感大幅下降。黑莓手机更多地被人看作是“老古董”,无论从硬件还是软件方面,黑莓手机很难有拿得出手的地方。

    此前有财务数据显示,RIM公司的营收和盈利双双下跌,而RIM和另一家昔日的手机巨头诺基亚公司因为专利权侵权案对簿公堂,不过终RIM却等来了败诉通知书。与此同时,RIM公司推出的BlackBerry 10手机操作系统上市时间因故不得不推迟到明年一月,现在的RIM公司已经成为了一个十足的“倒霉蛋”。

    尽管RIM公司面临着重重的困难,但其终究还不至于转移业务方向。笔者就此罗列了RIM公司亟待解决的十大问题,如果这些问题都能及时妥善得到解决,RIM公司就还有东山再起的可能性。

    1、 忘记物理键盘

    很难想像直到今天物理键盘竟然仍然是黑莓手机的标准配置。苹果公司的iPhone已经诞生五年时间,它在全世界的成功已经不言而喻,而RIM公司同时期所推出的Bold、Curve以及Torch手机却还在使用物理键盘,这一方案显然是极端错误的。

    2、 摆脱掉现任首席执行官托尔斯滕·海因斯(Thorsten Heins)

    数月之前海因斯被任命为RIM公司新任首席执行官,然而他的执政方针确实在努力维持公司发展现状的前提下再谋求向前发展。事实证明,维持公司现状的效果并不理想,而海因斯也应该尽快由一位清楚明了时下移动通讯市场发展状况的管理人才来取代。

    3、 放开软件使用的授权管理

    RIM 公司BlackBerry 10手机操作系统即将上市,现在也正是RIM公司放开软件使用授权的时机。单凭RIM公司自身的实力根本无力与苹果公司抗衡,但RIM完全可以借助其他手机制造商来蚕食苹果iPhone的市场份额。事实上目前RIM公司的 Blackberry 操作系统具备一定的竞争实力,也有部分手机硬件厂家可能会选择使用这款系统,RIM公司正好可以借此机会扩大自身品牌和产品的影响力。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
    2 1N4001 0.19MB 18144次
    3 DAC1220E 0.95MB 16466次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次