处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PC末日真的不远矣?传Intel将变更处理器设计

PC末日真的不远矣?传Intel将变更处理器设计
来源:钜亨网 时间:2012-11-29

PC真的离末日不远了吗?

半导体大厂 Intel (英特尔)(INTC-US) 可能改变其处理器连结至主机板的方式,而这或许预示了我们目前所知的桌上型电脑将要发生重大改变。


《Cnet》报导,桌上型电脑的处理器通常都是透过插座连结电脑的主机版,英特尔的处理器就是这样,可由终端用户插入,不过现在这个设计却浮现消失的危机。

相较之下,手机处理器却是直接和主机板焊接在一起,将处理器和主机板直接焊在一起,在空间锱铢必较的手机产业中是个设计优势。

但这对桌机用户却是个诅咒,将处理器和主机板焊在一起将会扼杀桌机这个选择多样化的市场,有许多热爱自行组装电脑的用户喜欢自行选用适合的处理器,但如此一来就不可行了。

而 Intel 若真如此计划,晶片网站 Semiaccurate 宣称,在 Intel 2014 年将推出的 Broadwell 晶片上就会看到这样的设计,Broadwell 是专门为手机设计的晶片,不过他们也怀疑这样的设计应该尚未完成,并且表示在 Broadwell 之后的新晶片 Skylake 将会重回有插座的设计。

无独有偶,另一日本报告似乎也暗示了 Intel 的确着手进行这样的改变,同样一份报告认为,Intel 这种由桌机转向偏好手机的转变反应了他们因低功耗的 ARM 处理器侵蚀他们部份销售而产生的危机感。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次