处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

专注软硬设计 防爆摄像机实现质的飞跃

专注软硬设计 防爆摄像机实现质的飞跃
来源:中国安防展览网 时间:2012-11-29

防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。因此,防爆摄像机的设计有严谨的要求,无论是硬件设计还是外观设计,防爆摄像机都做到了一丝不苟。

防爆摄像机硬件设计需求

需求不会一成不变,产品的发展也不会停滞不前,从防爆应用的发展历程可看出其正向着应用简化、性能稳定方向发展,虽然业界普遍反映防爆产品更新换代速度慢,但我们仍可从产品结构设计中发现不少变化。

1、精密制作

防爆产品为杜绝自带静电,不允许采用胶垫等塑料产品密封,常州佐安冯玉周解释道:“防爆和密封是两回事,防爆不等于密封,但对密封有要求。”防爆产品通常通过密封产品的接合来实现防护性能,但金属的密封程度是有限的,出现缝隙在所难免,当环境温度变化较大时,产品受热胀冷缩影响,极易将水吸进产品内部,进而损坏或腐蚀设备。如何防止水分渗入?在不能使用塑料垫封品的前提下,只能从精度上加以控制,增强产品的密封性,降低水渗进产品内部的可能性;另外,还可通过抛光等技术将产品外观、精密度做到更好。除外壳外,对设备的零部件也须精心制作,既增强产品的性能又为大而笨重的防爆产品减负;

2、一体化设计

深圳旭安章百峰介绍:“防爆摄像机发展到今天,已经从初单一的防爆护罩、防爆云台、防爆解码控制箱发展成防爆一体化摄像机,即把摄像机、云台、解码器集成为防爆系统,使用户在安装和使用时更为方便和简单,同时也减少了人为安装防爆管件密封性的安全隐患。”一体化设计对施工和应用提供了方便,通过紧凑的结构提高可靠性、稳定性,降低维修率。

制作工艺和一体化设计已成防爆产品的发展方向,在此大方向下,生产厂家还要在细节上力争将产品做到好。

3、制动锁

这涉及到机械传动系统的好坏,主要是为了增强摄像机运行的稳定性。常州佐安冯玉舟说:“我认为防爆产品没有机械制动是一个缺陷,机械制动锁、机械制动的性能很重要,尤其是在沙漠、港口等恶劣环境,产品预定监视方位很容易受大风等外力影响,不利于应用。只有精良的传动系统才能保证产品的监控方位在断线之后不会发生变化,也不会因为外力(风力等)而发生变化,系统恢复正常后,产品的监控方位仍在预设的方位,只有这样才能保证产品应用的可靠与稳定。”

4、键盘

防爆键盘多为金属制作,长期使用易发生由于金属摩擦造成损坏而达不到防爆效果。对此,常州佐安做了改进,其防爆键盘用的是金属触摸磁铁,用磁块点击面板,面板感应到磁力后再发出指令,实现电磁触摸操控目的,避免了由摩擦造成的金属磨损问题;

5、一线通

PELCO在上世纪90年底提出了“一线通”线缆引出设计的概念,旭安章百峰介绍说,所谓“一线通”,即将视频 电缆 、电源电缆、控制电缆等外接线缆均只通过一个出线孔向外延伸,尽量减少防爆壳体的开孔数,进而达到的防爆效果;

其它辅助措施:如果安装在室外,温度风沙、雨水、酸雾的环境下,选择防爆摄像机除了考虑设备的防爆等级外,正如北京金尼斯公司特种摄像机工程师师玉恒所说的,防爆摄像机还应具备防尘防水功能(一般在IP67或以上),酸雾情况下应考虑是否有船级社认证;此外,为了实现良好的图像效果,还应考虑雨刷及喷淋设备。

摄像机如何实现质的飞跃

更安全的防爆等级,更清晰的成像效果,更快捷的视频传输与实时监控是用户所想要的,也是每一家防爆摄像机企业所追求的。对防爆高清网络摄像机关心的几点软硬实力,详细了解下防爆高清网络摄像机。

1、防爆专业材质和创新设计,精美而不失稳重

对于防爆摄像机来说,材料的选用是至关重要的,因为这些产品所适用的场所都是易燃易爆的危险区域。现在市场上流通的很多防爆摄像机,只是降低成本来为用户带来价格上的实惠,而在产品安全和性能方面没有太大的改善。相比之下,上面几家厂家所生产的防爆高清网络摄像机都具有的双标防爆等级认证,在材料的选用和设计上注重了产品的高安全性与高性能。外壳采用的耐酸碱腐蚀304不锈钢材料精工制造,专业机械抛光无瑕点,能用于腐蚀性环境,防爆,防尘,防水,防锈,且达到了防护的等级IP68,尽显钢铁“硬汉”形象;视窗玻璃采用的是光学级高强度高透光超白防爆玻璃,比一般的防爆玻璃光通率高很多,达到96%以上,完全消除红外灯光晕,进一步提高防爆摄像机的整体画面质量,真正体现百万高清;在提高了防爆摄像机安全性能的同时,也使得产品更具有人性化。对于任何防爆摄像机来说,安全才是它的生命。

2、专业芯片与先进技术的完美组合,质的飞跃

一台防爆高清网络红外摄像机只有匹配了好的图像 传感器 和优越的性能结构才能成为一台真正高品质的防爆高清网络摄像机。世国科技推出这款防爆高清网络摄像机,是经过相关技术部门多次的技术论证和实践验证,终在海思(Hi3512等)、升迈(GM8126,GM8128)、美国TI(DM368)等方案中,选择了美国TI方案。在高清摄像机领域,美国TI方案相对比较成熟,是国内外高清摄像机厂家的。(美国TI方案与高端COMS结合起来达到低功耗的要求,这对防爆产品的内在安全是极为重要的)。既能给用户带来高清的画面;又能保证高安全。自动IRCUT日夜转换,清晰细致色彩逼真的高品质画面,配置同步红外灯使夜间图像也同样出色。

3、网络天下,监控随手拈来

因为是国内顶尖技术体现,所以对它的任何部件都精益求精。防爆高清网络摄像机系统结构采用了嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(TI达芬奇DM368),32MFLASH,128MDDR2,能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面。

它支持通过浏览器(InternetExplore)进行远程图像访问,支持动态IP地址,方便实现图像的网络传输,能更有利于网络进行实时监控,它还可以选配WIFI,WCDMA(手机监控),这方便了相关人员用手机和笔记本实时监控。


4、气体与粉尘隔爆双项国家认证,王者风范

这几家的防爆高清网络摄像机都是根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》以及GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备》的规定,研制成的具有气体隔爆和防粉尘点燃隔爆双标识等级认证的智能型防爆监控产品,都具有国家防爆等级认证,防护等级IP68认证,在防爆产品中也是难得一见的。

品质就是企业的生命,这款防爆高清网络摄像机见证国内防爆监控的顶尖技术水平,在未来的道路上将不断践行承诺,用真诚和感恩之心经营企业,奉献持续的优质产品,继续用创新的设计行业,用严谨规范的管理保障质量、用性能卓越的产品立足市场、用至诚守信的服务感动和赢得更多的客户。让品牌成为世界防爆智能监控舞台上闪亮的明星。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次