处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

数字化医院门禁识别一卡通系统解决方案

数字化医院门禁识别一卡通系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-28

【导读】本方案主要是阐述如何利用TCP/IP考勤、POS机、非接触IC卡和基于原有的计算机网络等子系统构建一个相对独立的医院或区域范围内的考勤、 消费和结算的智能卡“一卡通”系统,实现整个医院职工数字化工作管理和数字化生活服务一体化,从而达到医院的智能化管理,在给医院提供安全的前提下也为职 工及过往人员提供的方便和快捷工作、生活空间。 同时也营造了一个安全、便捷、快速、有序、舒适的医疗环境,向社会提供优质高水平的诊疗、工作、学习和生活服务,提高医院医疗管理的信息化水平,提升医院 的市场竞争力。并充分体现“人性化、信息化、健康园区”的理念。

“一卡通”的应用涵盖了医院门诊区、急救中心、传染病区、公寓宿舍、体检中心、住院大楼、行政楼、科研教学楼、高级病房、老年保健中心等。
 
需求分析
 
根据医院的设计要求和其它同类项目的应用经验,医院一卡通系统应满足如下基本要求:
 
1、一卡通总体需求是:所有来本院就诊的病员和本院所有医护人员,使用一张IC卡作为身份识别和电子钱包,在本院范围内实现一卡通的各种身份识别和电子支付功能。包括门禁管理、收费和消费管理、巡更管理、考勤管理、停车场管理和图书管理等。
 
2、IC卡发行对象为:所有来本院就诊的病员(包括门诊、住院病员及其陪同人员)、本院所有职员(包括医护人员、管理人员、服务人员)、培训人员(包括老师、学生、进修人员)、其它人员(包括职工家属、外协合作人员、访客贵宾)。
 
3、门禁控制的设置基本原则是:隔离公共自由活动区和受控专用活动区,用IC卡代替钥匙开门。在相应出入处安装门禁控制器,在安防中心设置门禁权限控制点,为各持卡人设置门禁权限。有通行权限者凭个人卡刷卡出入,防止非法闯入,保证医院的有序和安全。
 
4、收费管理的设置原则是:分散刷卡交费代替集中现金交费。在各挂号分诊处和住出院处设置发卡充值点,分别为门诊病员和住院病员发卡充值,在各诊疗点和药局安装消费机,交费者就地刷卡交费,避免多次往返现金交易,为病员提供便捷服务。
 
5、消费管理的设置原则是:生活服务社会化,刷卡消费代替现金消费。在食堂管理处设置发卡预充值点,为医院职员、培训人员、其它人员发卡充值,在食堂各售卖点、商店、及其它服务消费点安装消费机,消费者就地刷卡交费,避免现金交易。另外,在各住院病室护士站设置移动式订餐机,由食堂为特殊病员配置营养餐。
 
6、停车场管理的设置原则:在两层地下停车场的各出入口安装智能道闸,驾驶员刷卡驾车出入,防止盗车和开错车。
 
7、图书资料管理的设置原则:在各图书室、资料室、档案室安装读卡器,刷卡识别身份后才能借阅图书资料和其它档案。
 
总体解决方案
 
“医院一卡通”实现方案选用深圳达实智能股份有限公司(以下简称“达实公司”)的“C3智能卡医院一卡通系统整体解决方案(以下简称“C3系统”)”,在“C3系统”中:
 
用户卡采用PHILIPS公司的MF1 IC S50型MIFARE ONE非接触式IC卡(以下简称“IC卡”);
 
读写卡机具采用达实公司生产的基于TCP/IP协议的DAC MJ-M8门禁控制器、DAC SF-F1消费机、DAC KQ-K1考勤机以及其它配套硬件设备;
 
智能卡管理软件也采用达实公司配套开发的基于TCP/IP协议和SQL SERVER 数据库的C3 E-2003一卡通管理软件,主要包括基础平台、门禁管理、消费管理、考勤管理、巡更管理、停车场管理等功能模块;
 
数据通讯利用医院综合布线系统提供的网络平台。读写卡机具采用TCP/IP协议直接接入局域网而不必用通讯转换装置,特殊部位敷设专用RS-485总线和使用基于RS-485总线的读写卡机具。

数据库服务器共用医院数据中心的双机集群服务器。
 
操作管理站主要共用医生站、护士站或其它岗位已配置的个人计算机,酌情增补少量操作管理站。
 
系统功能
 
卡片管理功能:提供制卡、发卡服务。首期发行医护人员工作卡(含家属及外工),病员就诊卡,临时出入卡。
 
系统维护功能:提供硬件、软件、网络、数据库维护服务。
 
操作管理功能:通过电脑提供数据设置、查询、统计、报表和结算服务。
 
门禁管理功能:出入医院受控区域时刷卡自动开门,无权限或时限人员非法闯入时报警。
 
收费管理功能:病员诊疗时分散在各医疗点刷卡交费。
 
消费管理功能:医院在食堂、商店等处为病员和职员提供的消费服务分散在各服务点刷卡付费。
 
订餐管理功能:为住院病员在病房预订营养餐,并刷卡付费。
 
节能控制功能:病员和职员在洗浴、洗衣时的用水用电采用刷卡收费的方式防止水电浪费。
 
巡更管理功能:保安员到各巡更点刷卡记录巡更时间。
 
考勤管理功能:职员上下班或外出时在考勤点刷卡记录考勤情况。
 
会议签到管理功能:职员开会时刷卡签到。
 
停车场管理功能:车辆出入停车场时刷卡自动开起道闸,防止盗车。共设两进两出停车场1套。
 
刷卡挂号功能:实现与医院信息系统中挂号、就诊、取药时刷卡识别身份的接口。
 
图书管理功能:实现与医院图书管理系统中借阅时刷卡识别身份的接口。
 
系统特点

 
“C3系统”是一款代表国内IC卡业界一流技术水平和成功应用典范的产品,符合方案设计所要求的原则,完全满足XX市人民医院一卡通项目的各项需求。
 
1、经济性
 
经济性是“C3系统”的突出特点。它通过优化的解决方案降低项目的工程与运行成本,而不是采用牺牲产品品质降低制造成本来体现经济性。主要表现在:
 
“C3系统”的读写卡机具均具有一机多用的特性,可以在保证布点范围和功能的前提下减少设备数量,从而降低设备投资,如:所有的门禁控制器、消费机等均可兼作考勤功能用;所有的消费机、考勤机均可附加门禁功能;所有的门禁控制器均可兼作巡更用。
 
“C3系统”的读写卡机基于以太网和TCP/IP通讯协议,其通讯线路全部利用综合布线系统提供的平台,直接接入医院内部局域网通讯,可以节省大量敷专用设通讯线路的工程成本。
 
“C3系统”按照一卡通体系开发,可以共享卡片资源、通讯网络资源、数据库资源和运行时的数据资源。与其它信息管理系统共用操作管理站的资源(包括电脑、打印机、操作系统等),提高了资源利用率。
 
“C3系统”软件界面友好,操作简单;读写卡机可以即插即用,使用方便,安装灵活,普通网络管理员就能维护一卡通系统,降低了运行成本。
 
2、先进性
 
“C3系统”集成了先进的射频识别技术、网络通讯技术和自动控制技术,是国内率先全线推出基于以太网和TCP/IP通讯协议的一卡通系统,使一卡通读写卡机具从传统电子产品提升为信息产品。主要表现在:
 
卡片数据结构按多应用网络模型设计,卡内不仅有各应用系统独有的业务扇区,还有各应用系统共享的基础信息区和各应用系统从卡上交换数据的交换信息区,它具有卡通、库通、网通的一卡通特性,可以做到一卡多用、一卡通用。
 
它建立了以我公司独有的“一卡一密”发明专利技术为核心的严密完备的安全体系,全方位地保证系统数据在卡片、机具、网络、数据库、软件界面中的安全。
 
它采用TCP/IP通讯技术,使一卡通系统既能实时联网运行,又能在网络故障时脱机独立运行,并且在网络恢复正常后可自动恢复到实时联网运行,保证了系统运行的高可靠性。
 
网络结构采用局域网为主、广域网补充,系统结构为分布式三层结构。
 
前端开发技术采用流行通用的数据库应用开发工具PowerBuilder,后台数据管理采用SQL SERVER数据库,支持企业级的网络应用。
 
3、开放性
 
“C3系统”具有良好的开放性,包括:
 
它采用先进的“平台+应用”的积木式框架,可以满足医院不断扩展功能的需求。无论是用户卡的不断增加、还是读写卡机具的增减、管理操作站的增减、应用子系统及其功能的增减,均可以平滑升级,互不影响。
 
它既能运行于局域网,又能运行于因特网,同时,还能兼容RS-485通讯方式,可满足“多应用、跨地域、跨平台”的超大规模一卡通系统需求。
 
4、按需集成
 
“C3系统”提供与其它信息系统在不同层次上集成的解决方案,包括:
 
提供OPC接口,共享数据。
 
提供专用数据交换接口软件,共享数据。
 
提供数据库结构共享支持,共享数据库。
 
提供读写卡机具硬件接口规范和动态连接库,共享硬件资源。
 
共享卡片存储器,分扇区使用。
 
共享操作平台,多任务切换。
 
5、可扩展性

 
可扩展性是“C3系统”的超群品质之一,具体表现为:
 
它采用先进的“平台+应用”的积木式框架,可随时扩展“C3系统”提供的各种应用子系统。
 
它所提供的多种集成方式可以扩大智能卡的应用范围。
 
读写卡机具采用标准RJ45接口,只要使用地点预留有备用数据端口便可灵活组网。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次