处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

移动发起轻量级协议实现工作组 推动IPv6在物联网中应用

移动发起轻量级协议实现工作组 推动IPv6在物联网中应用
来源:中国电子网 时间:2012-11-27

近日,中国移动技术部副总经理魏晨光透露,中国移动已在IETE(管理互联网协议的标准机构)发起轻量级协议实现工作组,并担任工作组联席主席,以推动IPv6在 物联网 中的应用。

魏晨光说,作为一个相对比较封闭的网络,物联网对于IP地址消耗量大,非常适合于引入IPv6。“但是它的难点在于 传感器 和网关,物联网的传感器功能相对简单,处理能力低,而现在的IPv6包头较大、耗用资源多。网关由于计算能力有限,需要对IP协议栈进行剪裁,现有产品对IP协议栈的剪裁方式多种多样,导致严重互通问题。”

“从这两点出发,我们需要制定统一的轻量级协议标准予以规范,从而实现物联网的规模发展。中国移动发起成立这个工作组,其实目的就是为了达成共识,形成统一的标准。”

据她透露,产业界采用轻量级协议标准已经开发了部分产品,并已在现网进行了部署和试验,经过验证,技术整个是可行的,而且在中国移动的网络上也进行了实践。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次