处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

优思4.3吋高通骁龙S4平台的OGS智能手机方案

优思4.3吋高通骁龙S4平台的OGS智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-27

【导读】优思4.3吋基于高通骁龙S4系列双核芯片组的EVDO+GSM智能手机方案,采用OGS全贴合IPS高清触摸屏,分辨率为960*540,1900mAh的大电池容量,长待机达380小时,拥有4GB ROM+768MB RAM超大内存…

优思是360特供机首款电信机方案,基于高通骁龙S4系列的双核芯片组的EVDO+GSM智能手机方案,拥有高通1.2G极速双核处理器,采用4.3寸OGS高清IPS屏幕,分辨率为960*540,拥有1900mAh的大电池容量,长待机达380小时。

上海优思通信科技有限公司创建于2005年10月,是以自主研发移动通讯核心技术为主的高科技企业,公司主要从事移动终端软、硬件设计,提供手机解决方案、以及手机核心零部件、整机的销售。 公司在移动通信终端设备的研发上具有较强的实力和深厚的积累。公司具有丰富的产品线,从制式上,公司的产品线跨越从2G的GSM、CDMA、2.75G的EDGE和CDMA 1x,到3G的WCDMA、EVDO、TD-SCDMA;从产品形态上,公司的产品涵盖普通功能手机、智能机、通信模块以及手机、平板产品以及行业应用终端。

优思4.3吋高通骁龙S4平台的OGS智能手机方案特点

· 双网双待(EVDO+GSM)智能手机
· 高通MSM8625 双核1.2GHz高速处理器
· 4GB ROM+768MB RAM超大内存
· 4.3英寸OGS全贴合IPS高清触摸屏 分辨率960*540
· 前置200万像素+后置800万像素高清摄像头
· 超薄机身却拥有1900mAh超大容量电池

优思4.3吋高通骁龙S4平台的OGS智能手机方案的极速体验
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次