处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安富利MCU策略解读:本地化解决方案中心助力客户成长

安富利MCU策略解读:本地化解决方案中心助力客户成长
来源:EEWORLD 时间:2012-11-22

近日, 安富利 向媒体解读了其2012年MCU技术所取得的成果,以及对2013年MCU市场的策略构想。安富利亚太区设计服务及细分市场营销副总裁黄昌国介绍到,目前安富利亚太区共有七家设计中心,拥有工程师100人,可以做到尽量本地化的满足每个细分市场的需求。而两年前,全亚洲我们有六家实验室,目前已增至七家。“安富利现在越来越看重方案设计团队对于元件供应商的促进。”黄昌国表示。

据黄昌国介绍,2012年安富利所做的方案包括智能电表、太阳能逆变器、变频空调、电池管理、电机控制、电池包、无线硬盘解决方案、调光器、无线键盘解决方案等等。2013年安富利在MCU市场则将继续专注于无线、数字消费、工业及汽车四大方面,黄昌国总结了安富利的特别之处:“通过细分市场方法,从设计服务团队到产品经理以及第三方开发团队均贯彻以客户为中心的策略,从而帮助客户更快的实现量产。”

为了做到细分市场的绝对优势,黄昌国表示:“我们拥有强大的技术资源、无数成功案例、拥有业绩可靠信誉良好且经验丰富的团队、广泛的合作伙伴以及遍布亚洲区的七家系统设计中心等等。”

安富利设计服务及细分市场业务发展副总监魏巍说:“我们会比供应商提供比较全面的参考设计,一方面供应商本身有不少方案就是我们帮忙做的,另外有些公司可能只有MCU而没有周边,我们会针对客户需求做出完整的解决方案。”

“安富利除了硬件,也提供大量的软件支持与保护,因此完全不用担心客户跳单。”黄昌国表示。

除此以外,安富利从细节着眼,不断满足客户的需求,比如安富利投资了LED测光设备,这也是一家购买该设备的分销商,“我们为的就是为客户提供适合他们需要的服务,帮客户做到力所能及的工作。”黄昌国说到。

安富利展位参观

与安富利合作的IDH - 世嵌科技提供的无线传输模块,包括蓝牙、Zigbee以及Wifi三种互联方式。

另一家与安富利合作的IDH -源锐科技提供的针式打印机参考设计,采用ARM平台后,相比较过去节约了flash等外围器件,降低BOM成本同时处理速度也得到了增加。

无线充电参考设计,采用飞思卡尔的方案可针对不同电池型号进行充放电及电路保护控制,相比较原厂提供的基本参考设计更灵活,同时也可节约一颗进行电量控制的MCU。

安富利与Nordic合作开发的无线方案,包括无线键盘(经过Win8认证),无线鼠标+遥控器,无线医疗数据传输系统以及无线钥匙方案。

开发的基于TI Cortex A8 A9嵌入式开发套件。

安富利开发的iPhone4及iPhone5 dock。

多功能插座,包括电量监测,过温保护,待机自动识别等功能。

智能平板参考方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14047次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9088次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8991次