处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种基于LPC3250的智能电子血压计的设计

一种基于LPC3250的智能电子血压计的设计
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

【导读】本文通过介绍测血压的原理,基于 LPC3250主控模块的系统设计,介绍其硬件设计、软件设计、数据库设计、及人机交互界面。其优点为:使用简易,可一人独自操作,测量值便于记录,体积轻巧便于携带。

1 系统工作原理

血压指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力,即压强。正常的心脏是一个强有力的肌肉器官,它日夜不停地、有节律地一张一缩,使血液在循环器官内流动。血液在血管内流动时,无论心脏收缩或舒张,都对血管壁产生一定的压力。血压有两种,一是收缩压,它指在心室收缩时,主动脉压急剧升高,在收缩期的中期达到值,这时的动脉血压值称为收缩压,也称为“高压”;另一是舒张压,它指在心室舒张时,主动脉压下降,在心舒末期动脉血压的低值称为舒张压,也称为“低压”。

该多功能电子血压计,采用示波法进行测量,其原理是通过测量血液流动时对血管壁产生的振动,在袖带放气过程中,只要袖带内压强与血管压强相同,则振动强。其优点为:使用简易,可一人独自操作,测量值便于记录,体积轻巧便于携带。

2 硬件设计

2.1 系统总体结构

该多功能电子血压计系统的总体结构框图如图1所示,主要包括LPC3250主控模块、电源及复位模块、检测模块、LCD触摸屏模块、WiFi模块、语音模块和USB模块等6大模块。
2.2 主控LPC3250

主控采用NXP新推出的高度集成LPC3250微处理器,具有高性能、高集成度、低功耗等的特点,非常适合本方案的设计要求。它采用90 nm工艺和功能强大的ARM926EJ-S内核,主频高达208 MHz,具有全系列标准外设。其中包括带专用DMA控制器的24位LCD控制器,可支持STN和TFT面板;三通道10位400 kHz A/D转换器,带触摸屏接口;内部集成高达11个PWM通道;USB OTG接口,能全速连接主机和器件;一个支持DDR和SDR SDRAM,SRAM,FLASH和静态器件的外部存储控制器。充分满足了本设计的需要,外部只需加入很少芯片就可实现系统功能,并可

使整个系统体积减小、功耗降低、稳定性增加和成本得到控制。

2.3 压力 传感器 XFGN-6025KPGSR

该设计采用日本Fujikura公司生产的新一代压力传感器XFGN-6025KPGSR,它的重量只有0.35 g,主要用于便携式电子血压计,采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,内部含有放大、温度补偿及预校正失调电压和量程,从而提高了测量的精度、稳定性,也省去了放大电路。它直接将血压转换为0~4.5 V的电信号,对应的血压值为0~25 kPa,即0~187.5 mmHg,与血压计的设计要求非常匹配。

2.4 滤波器MAX267

所测得的模拟信号还要经过滤波,然后进行A/D转换。其中滤波用于滤掉信号中的直流成分、电源及皮肤与袖带摩擦的高频噪声和工频干扰等。该设计采用Maxim公司的MAX267,它是Maxim众多 开关 电容滤波器(SCF)芯片中较简洁的一种。内部包含2个已经固定成带通型,并且使用相同的Q参数和频率变换比例的二阶SCF和一个运放。通过选择适当的反馈电阻和Q参数,能够组成不同波纹率的Butterworth或Chebyshev滤波器。这样大大减少了外围电路,且使用灵活,性能远远优于采用集成运放组成的滤波电路,非常适合于本设计。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次