处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

采用USB接口的心电图热敏打印机系统设计

采用USB接口的心电图热敏打印机系统设计
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

【导读】目前,医院中使用的多为传统机械式心电打印机,存在着打印效率低、噪声污染严重、心电波形失真等缺点。近年来USB技术有了飞速的发展,很多台式 打印机已经应用了该技术。但是采用USB接口技术的心电图机热敏打印机却很少。本系统就采用了USB接口与心电图机相连,同时也可以与PC心电图机进行连 接打印

1 心电图热敏打印机的硬件设计

1.1 系统的总体结构

硬件系统由控制器、走纸电机、USB接口、热敏打印头及其检测和保护电路等组成,组成框图如图1所示。

 
1.2 ARM控制器的选择

由于本系统要求打印速度达50 mm/s,所以对于处理器给打印头传送数据的速度就要求很高。一般热敏打印头数据通过串行传送,所以通过SPI口传送是方式,而普通8位单片机在处理速度上就有缺陷,难以满足整体要求,因此决定选用Atlnel公司的ARM7内核芯片AT91SAM7S64作为控制器。该芯片具有64 KB的片内高速Flash存储器,16 KB的片内高速SRAM(可以在时钟速度下进行单时钟周期访问操作);1个USB 2.O全速(12 Mbps)设备端口,片上收发器,328字节可编程的FIFO;主/从串行外设接口(SPI),8~16位可编程的数据长度,4个片选线。本设计将用USB口与台式或PC心电图机通信,SPI口控制打印头,同时具有大容量的数据存储及高速数据处理能力。所以无论从集成度,还是性价比来看,都是理想的选择。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次