处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

帝斯曼为汽车照明和电子组件提供新解决方案

帝斯曼为汽车照明和电子组件提供新解决方案
来源:《汽车与配件》 时间:2012-11-20

    日前,帝斯曼推出全新导热型热塑性弹性体,为汽车电子元件的开发与设计人员解决雾灯外壳、透镜架和自适应前照明系统(AFL)等组件的热传导问题提供创新型解决方案,同时尽可能地减少车身重量和油耗。此外,因未来LED照明系统效率更高,能耗更低,这种材料将凭借独特的热传导性能、机械稳定性和良好的尺寸稳定性,降低电子驱动系统的重量和成本。该材料也适用于各种汽车电子组件。

    Arnite PET XL-T材料具有高耐热性(HHR)和低释气性,可用于替代金属材料以及在此类应用中常用、却更不稳定的高耐热性材料。在实际使用中,这种新材料之性能足以媲美更高价位的HHR热塑性塑料,如聚苯硫醚(PPS)和聚醚酰亚胺(PEI),且不会出现使用聚邻苯二甲酰胺(PPA)时常见的吸湿问题。

    Arnite PET XL-T的专有填料(面向导热系数为1.65W/mK)使导热性更好。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次