处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

从NVR五大优势看银行NVR应用案例

从NVR五大优势看银行NVR应用案例
来源:我爱方案网 时间:2012-11-20

导读:由于NVR系统构建监控系统时,具有前端设备选择范围更广、更为适应网络、应用能力更强的优点,银行监控系统在不远的将来对于NVR系统的需求将会越来越广泛。在此情况下,银行业务对监控系统的要求越来越高,高清化、网络化、智能化成为系统发展的方向。可以预见,未来基于NVR系统的高清监控必将成为行业应用的趋势

NVR设备在银行监控系统中的应用

1、单位分布较广,部门较多,网络环境复杂

从一个城市的角度来看,银行网点分布较广。同时原有业务系统网络环境复杂,银行内部网络目前在广域网连接上大多数采用运营商的专用线路。在银行网络的数据链路层主要采用HDLC、PPP、ATM、帧中继、CPOS、MSTP等通用协议,在网络层主要采用IP协议。复杂的网络环境对监控系统的网络适应性提出了较高的需求。
  
2、具有比较高的报警联动需求


银行在开展业务时,对安全性的要求较高。在银行营业网点以及各部门中大量设置了门磁,红外,烟感,玻璃破碎器等各种类型的报警探头,同时也有与公安系统联动的报警触发装置以保证银行各时段的安全。

3、对图像效果要求较高

银行业务牵涉到金融交易,在进行视频监控时,对视频图像的成像效果要求较高,低劣的图像质量无法满足应对出现业务纠纷、现场犯罪等情况的录像取证需求。

NVR的优势

1、前端多样性

NVR产品的前端与DVR不同。DVR产品前端就是模拟摄像机,可以把DVR当做是模拟视频的数字化编码存储设备,而NVR产品的前端可以是网络摄像机(IPCamera)、视频服务器(视频编、解码器)、DVR(编码存储),设备类型更为丰富。在银行监控业务中,它既可以接入原有模拟系统的 DVR设备,也可以接入数字化系统的视频服务器、IPCamera以及更高的高清摄像机。

2、网络适应性

NVR产品更为注重网络应用,因此该类型设备更加注重视频在网络中的传输效率。相比之下,DVR产品在网络环境下,往往传输效率不高。

3、流媒体应用

视频数据编码后,在网络中往往利用流媒体技术。该技术通过对视频流的码率、帧率的控制,使视频在不同的网络带宽环境下达到比较好的传输效率。而流媒体(streamingmedia)本身的数据特征可以产生更多的应用模式,甚至能轻易地嵌入到其他业务系统中成为业务系统的一部分。因此,通过流媒体和数据库技术的结合,可以使视频数据在其他业务系统中更为容易调用而产生更多的应用模式。

4、分布性

前面我们提到,在银行监控系统中,网络带宽的限制是整个监控系统统一整合的一大瓶颈。庞大而持续的视频流数据无法像业务系统数据一样通过网络集中到中心进行存储、调用。因此,在建设银行监控系统这样大型的监控系统时,往往需要采用分布式多层结构来适应网络环境。分布式系统可以将监控系统的视频数据存储和转发压力分摊到各个“节点”,同时又能对各个“节点”进行统一的管理。通过NVR设备,可以组建一个以NVR设备为“节点”的分布式网络,从而更为适应现有的网络环境,有效降低中心节点的网络传输和数据存储压力。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次