处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔i.MX 6系列应用处理器进入量产阶段

飞思卡尔i.MX 6系列应用处理器进入量产阶段
来源:21ic 时间:2012-11-19

21ic讯 业界可扩展性的系列应用处理器现已批量供货,为各种快速增长的应用实现新的嵌入式性能和能效水平奠定了基础。

飞思卡尔i.MX 6系列集成一个、两个或四个ARM® Cortex™-A9内核,运行速率高达1.2 GHz,它不仅提供卓越的性能还具有优化的功耗和无与伦比的可扩展性。该系列包括五个器件:单核i.MX 6Solo 和 i.MX 6SoloLite,双核i.MX 6Dual 和 i.MX 6DualLite,以及四核i.MX 6Quad应用处理器。这些产品是业界基于ARM的应用处理器系列,单核、双核和四核实施方案实现了软件、功率和引脚兼容。

飞思卡尔高级副总裁兼微控制器事业部总经理Geoff Lees表示:“i.MX 6 系列以产品广泛著称,它具有高度的可扩展性、卓越的价格/性能比和灵活性,可以支持多种应用。” “i.MX 6 系列广泛应用于很多行业,加上强有力的生态合作系统支持,未来几年内它将是平台。”

i.MX 6系列应用处理器可用来驱动各种高度创新的产品,应用于汽车信息娱乐系统、基于显示器的工业设备、IPTV 解决方案、医疗设备、电子阅读器、特定市场的媒体平板装置等领域。

重新定义应用处理标准

集成的多媒体加速器、 电源 管理功能、各种特定市场的I/O以及封装系列的引脚和软件兼容性,降低了整个产品的复杂性、系统成本和开发成本。i.MX 6 系列使 OEM 能够加快价值实现,能够快速创建完整的终产品组合,且这些产品还可以根据不断变化的市场需求做出调整和扩展。

产品功能包括针对3D类视频解码的双码流1080p H.264视频处理,飞思卡尔三网融合图形架构(包含可实现卓越的显示分辨率的控制台式200MT/s 3D显卡),用于UI加速的独立2D BLT引擎和针对矢量图形的独立2D OpenVG 引擎。

i.MX 6系列处理器的其他显著特性包括:

— 可同时支持两个(双QXGA、2048 x 1536)或四个(双WUXGA、1920x1200 + 双HD1080)显示屏

— 提供LVDS和HDMI等显示器接口

— 支持E Ink和Sipix低功率显示技术

— 摄像机接口

— 专为服务、汽车娱乐信息、消费电子和工业控制市场定制的PCIe/SATA/GbE, USB/SD/MIPI, CAN 控制器/MLB150总线等优化的外围设备

— 64位内存总线提供性能,内存接口支持DDR3, DDR3L和LP-DDR2

— 提供High Assurance Boot,加密引擎、随机数生成器和篡改检测等先进的安全特性

— 集成的电源管理可简化设计和减少外部组件数量

— 0.8 mm间距BGA封装和消费电子、工业控制和汽车级产品

— 长期供货

飞思卡尔的 i.MX 6系列拥有卓越的能效,这得益于其智能系统设计、专用的硬件加速器以及ARM Cortex-A9内核技术的能效。i.MX 6系列可提供高达24小时的高清视频播放和30天以上的设备待机时间。 集成的电源管理功能减少了外部组件数量,从而降低了系统成本和复杂性。

全面的开发支持

除飞思卡尔提供的软件外,许多全球开发合作伙伴也提供各种解决方案,支持i.MX 6系列。飞思卡尔目前正在推出三款新的以市场为导向的快速设计智能应用蓝图(SABRE)平台,旨在加快和简化 i.MX 6处理器的开发。飞思卡尔现已供货智能设备的SABRE平台、汽车信息娱乐的SABRE和智能设备的SABRE板以加快上市时间,飞思卡尔还开发了SABRE Lite平台设计,支持广泛的开发人员社区,已通过Boundary Devices 和element14进入市场。

i.MX 6系列还获得了广泛的合作伙伴的支持,包括嵌入式板卡解决方案、软件解决方案、硬件组件和设计合作伙伴等,他们的解决方案基于i.MX 6系列。i.MX 6系列嵌入式板卡合作伙伴包括Advantech, Cogent, Congatec, iWave Phytec 和 Seco. 硬件组件合作伙伴包括无线接入技术Silex和电源管理IC Dialog 和 Wolfson。为i.MX 6系列提供软件支持的合作伙伴,包括Green Hills Software INTEGRITY RTOS, Mentor Graphics® Nucleus RTOS, Mentor Embedded IVI 和 Mentor Embedded Linux, QNX® Neutrino® RTOS and QNX CAR™ 2 应用平台, WindRiver Linux 和VxWorks RTOS, Adeneo Embedded , Digi International – iDigi® Device Cloud M2M Solution, Oracle® Java SE Embedded, TimeSys LinuxLink 和 YOUi Labs’ Natural User Interface 如需获得i.MX 6 系列合作伙伴的完整列表,请登录www.freescale.com/imx6series浏览推荐 合作伙伴列表。

i.MX 6系列产品获得了开放的i.MX开发人员和用户社区的支持,他们共同的兴趣是将 i.MX应用处理器转化为可以想象出的任何设备-包括平板电脑、电子阅读器、智能家电、智能医疗设备或汽车信息娱乐系统。i.MX 社区是一个活跃的社区,在这里开源开发人员能够共享知识、开发技巧和代码。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次