处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出强大的电源管理芯片

DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出强大的电源管理芯片
来源:EEWORLD 时间:2012-11-12

德国Kirchheim/Teck – 2012年11月8日- 电源管理、音频和近距离无线高集成度技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向 ARM® 四核和双核应用处理器的强大、集成度的可配置 电源管理芯片 (PMIC)。新推出的DA9063中的六个DC/DC转换器可提供高达12A的电流,比其接近的其它竞争产品要高出24%。它可同时为处理器(高达5A的电流输出可满足处理器及协处理器的电源需求)、外部存储器、无线通信(WLAN和蓝牙)、GPS、调频(FM)收音机和数据调制解调器供电。其DC/DC转换器可同时提供3A和5A的电源输出。这意味着该PMIC具有可扩展性,并能适应各种智能手机、平板电脑和嵌入式应用的不同系统需求。它采用一种有利于简化布线的8 x 8mm的BGA封装,允许在一些设计当中使用低成本的双层印刷电路板(PCB)。
除了6个主要的DC/DC输出,DA9063带有11个SmartMirror™低压差线性稳压器(LDO)、16个通用输入输出(GPIO)端口、2个电源开关。可对任何的启动顺序、输出电压和DVC曲线进行编程,这为设计师将他们的系统能耗降到低带来了史无前例的机遇。例如,在DA9063的监控功能下,当前的应用可完全被关断和重新启动。该PMIC通过提供动态电压调节(DVS)将限度地提高电池续航能力,这是分立方式解决方案所不能实现的。此外,其多模降压转换器可运行在3MHz的开关频率上,因而可以使用仅仅1毫米高的电感器,同时维持了很高的峰值电流。
该器件具有2.7V-5.5V的宽泛的供电电压范围,因而可以使用单芯锂电池,以及一个标准的5V电源或一个USB电源供电,这对于非移动式系统也尤其重要。
它的工作温度范围为-40到+85摄氏度。该器件现可供货。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次