处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高清IP摄像机三大芯片搭配方案解析

高清IP摄像机三大芯片搭配方案解析
来源:我爱方案网 时间:2012-11-12

导读:高清IP摄像机关键技术的组成为集视频图像采集、视频信号处理及视频编码压缩三大部分,目前针对这三个主要关键点的IP摄像机芯片的搭配主要集中在本文的三个方案。

高清IP摄像机的组成与关键点


在安防监控中视频图像的高解析度、低噪声、高敏感度、宽动态范围、低影像失真、低照度及实时性等是IP摄像机的主要评价技术参数,所以在 IP摄像机的设计中影响这几个主要技术参数的视频图像采集部分,视频信号处理部分及视频编码压缩部分等就成为IP摄像机的关键。

视频图像采集部分主要为CMOS或CCD图像 传感器 实现对影像信号的光电转换。视频信号处理部分即ISP部分,主要包括对采集的图像进行bayer型到RGB型等彩色信号恢复,RGB到YUV色彩空间转换,3A处理(自动白平衡、自动曝光、自动聚焦),图像的伽玛校正,图像剪裁,色度、对比度、亮度的控制等。视频编码压缩部分主要为将海量数据原始视频信号编码压缩成有利于传输与存储并能限度保真还原图像信息的数字视频处理。

目前针对于这三个主要关键点的IP摄像机芯片的搭配主要集中在以下三个方案。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次