处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台IC设计已渐转型,PC波动冲击减缓

台IC设计已渐转型,PC波动冲击减缓
来源:精实新闻 时间:2012-11-07
工研院产业经济与趋势研究中心产业分析师蔡金坤于今(6)日举办的工研院论坛中,对台湾IC设计产业的现况与未来提出分析。他指出,台湾的IC设计业者已逐渐朝智慧型手持装置 转型 ,此举将能有效缓和PC市场波动的影响。
不过,他仍提醒,台湾的IC设计业者主要偏向基频晶片、网通、面板驱动IC,而目前全球前20大IC设计公司中台湾虽占5家(联发科(2454)、F-晨星(3697)、联咏(3034)、瑞昱(2379)、奇景(Himax)),但中国大陆的IC设计业者已经逐渐壮大,在全球前20大IC设计公司中占了2家(海思与展讯),加上中国大陆近几年来IC设计业产值每年都有30%的成长率,且有政策面的支撑,因此未来对台湾IC设计业的威胁不容小觑。
蔡金坤指出,目前大中小尺寸面板驱动、控制IC占台厂的营收比重相当高,这也是2011年IC设计年产值呈现衰退的原因,主要就是当年度PC/NB需求不振,压抑台厂的成长力道所致。而这也是台湾IC设计业者要注意的,必须透过分散产品应用别来让营运结构更趋健康。而台湾IC设计业者在mobile DRAM、NAND Flash的部分较弱,这都是未来可以加强的部分。

不过,蔡金坤也指出,台湾IC设计业者今年前3季的营收已超越去年,相较于去年全年营收的571亿元,今年前3季营收已达592亿元,主要就是耕耘智慧型手持装置有成,有效弥补PC市场不佳的缺口。他表示,今年前3季IC设计应用在智慧型手持装置占台湾整体IC设计营收比重已来到19.5%,超过去年全年的14.8%。
此外,他表示,受益于台湾IC设计业者逐渐由PC应用往智慧型手持装置挪移,今年IC设计产值得以年增6.5%来到4106亿台币,优于去年年增率的-15.2%,而明年也将持续成长,不过因PC/NB市况仍差,估计明年年增率将走缓,来到5.8%。
蔡金坤也指出,台湾IC设计业者于智慧型手持装置的转型已经逐渐成熟,从初期的中国白牌市场,转移到中国品牌厂,后则是朝国际品牌客户走。这也显示台湾IC设计业者不只吃中国大陆的白牌低价市场,也开始抢食高阶的智慧型手持装置市场,他对此趋势则是持续乐观。
而关于联发科日前宣告将切入平板市场,蔡金坤则认为颇有机会,而他认为联发科初期应以切入中国大陆白牌平板为主,其次则是切入像华为、联想等中国大陆的品牌厂,不过由于联发科初期应该会以冲出货量为重点策略,因此恐对毛利率有不利影响。












热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次