处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克示波器嵌入式解决方案研讨会圆满成功

泰克示波器嵌入式解决方案研讨会圆满成功
来源:中国仪表网 时间:2012-11-07

日前,美国泰克与吉时利公司在深圳东方银座酒店举办了“嵌入式研讨会”深圳站。 嵌入式系统 几乎遍布在人类社会的每个角落。当前的嵌入式设计工程师面临着系统复杂程度日益提高的挑战。典型的嵌入式设计可能会包括各种模拟信号、高速和低速串行数字通信、微处理器总线等等。9月19日研讨会,泰克和吉时利公司提供的测试解决方案能帮助您解决根本的嵌入式控制系统设计问题,包括系统调试、完整的电路分析、微信号测试等多方面,进而加快您的开发工作。

随着消费者环保意识的增强,他们要求电子产品能耗更低以节约能源。嵌入式设计工程师利用紧凑的 开关 式 电源 提供的功效,降低由交流电源驱动的电子设备的能耗,延长便携式产品的电池工作时间。这些电源需要进行大量的专门测量,不仅耗费时间,而且要求专业性。美国泰克的DPOxPWR模块配置了多种特性和自动测量功能,能够始终迅速、准确、全面地执行这些测试,而不需要用户进行复杂的编程。

此次会议汇集了知名企业的研发工程师和技术工程师,美国泰克公司的技术工程师现场讲解了嵌入式系统的调试、无线数字系统的验证及泰克实时嵌入式测试解决方案和微弱信号测试中的应对方案。同时,现场备有样机展示,提供现场实施操作讲解及技术解答。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次