处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Philips输出超过1100流明的LED照明解决方案

Philips输出超过1100流明的LED照明解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-11-07

Philips Lumileds推出的LUXEON M 现已全面量产。此款全新产品已经在美国主要城市通过应用试装,其应用设计于法兰克福国际 照明 展期间予以展出。LUXEON M的高流明输出超过1100流明,同时典型电压为11.2V,配合使用低成本,高性能的的驱动器,将有效降低系统成本并提高性能。

基于LUXEON M的解决方案将更简单,所需使用的部件更少,其相应的驱动,光学和散热解决方案可从 富昌 电子( Future Lighting Solutions)方便地获得。LUXEON M在促进系统成本降低的同时,更令户外照明的光学控制和光品质得以进一步优化。

“LUXEON M 是游戏的改变者,它的出现将会像LUXEON Rebel 在2007年所做到的那样– 使全新的解决方案在设计和成本两大方面获得根本性的提高,”Philips Lumileds营销副总裁Rahul Bammi指出,“基于和我们客户之间几百次的共同探讨,LUXEON M 在包括从底座尺寸到驱动要求的各个方面均得到了优化。”

LUXEON M 现可提供三种不同色温(CCT), 3000K, 4000K和5700K,并在低显色指数(CRI) 70时,带来超过1100流明的光输出。每一颗LUXEON M均经热测试,在结温85°C标定规格并摆脱分档。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次